音響イメージングによるコストテイクアウト:製造業務の迅速な節約

メーカーが積極的なコストテイクアウトと効率性の目標に向かって進む中、多くのメーカーが、時間の経過とともに利益を静かに損なう変動的な営業費用を再検討しています。最も見落とされ、最も高価なのは圧縮空気です。圧縮空気は、しばしば第4のユーティリティと呼ばれ、製造作業全体で重要な役割を果たしますが、生産するのに最もコストのかかるエネルギー形態の1つです。

問題は、漏れが存在するという認識の欠如ではありません。圧縮空気漏れによるエネルギー損失は、日々の運用上の要求の中で、ほとんど目に見えず、見つけにくく、優先順位を下げやすいことです。時間の経過とともに、これらの小さな漏れは、重大で反復可能な財務上の影響を合計します。

圧縮空気漏れの隠れたコスト

一般的な製造施設では、圧縮空気の漏れは、施設の規模と用途に応じて年間数万ドルに達する可能性があります。小さな漏れでもコンプレッサーの稼働時間が長く、圧力維持が難しくなり、機器の摩耗を加速しながら電力消費量が増加します。この負担が増えると、メンテナンスコストが上がり、資産の寿命が短縮され、予定外のダウンタイムが発生するリスクが高まります。

これらの損失を複数の生産ライン、建物、またはサイトにわたって大規模に見た場合、財務上の影響はさらに顕著になります。マルチサイト製造ネットワーク全体で、わずかな漏れ率は、回避可能なエネルギー支出で数百万ドルに迅速に変換され、サイトレベルの損益だけでなく、より広範な企業コスト削減イニシアチブに直接影響します。

従来の漏れ検出が短くなる理由

従来、圧縮空気漏れの特定には時間がかかり、一貫性がありませんでした。大きな産業環境では漏れを聞くことが困難または不可能である場合が多く、手動検査方法は通常、専門的なスキル、機器への近接性、または生産中断を必要とします。その結果、リーク監査は、頻度が低い、反応的、または不完全である傾向があり、多くのエネルギー損失に対処しないままにします。ここで音響イメージングが方程式を変えます。

目に見えないエネルギー損失を実用的な洞察に変える

Si2-LDは圧縮空気漏れの検査に使用

音響イメージングカメラは、加圧された空気が漏れを通して逃げたときに発生する超音波ノイズを検出することによって、メンテナンスチームが音を見ることを可能にします。推測や手間のかかる検査に頼るのではなく、チームは騒音の多い環境や安全な距離からでも、リアルタイムで漏れを視覚的に特定できます。

最新の音響イメージングツールは、検出だけにとどまりません。流量と年換算エネルギーコストを推定することでリークの重大性を定量化し、かつてメンテナンスの問題だったものを明確な財務上の議論に変えます。各リークに1ドルの価値を付加することで、チームはインパクトに基づいて修理に優先順位を付け、より強力なビジネスケースを構築し、メンテナンスアクションをコストテイクアウト目標に合わせることができます。

Si2-LD カメラ

Flir Si2-LD TM工業用音響イメージングカメラ、加圧漏れ検出および機械的故障検出用

同様に重要なのは、音響イメージングが予知保全の考え方をサポートすることです。点検は、機器をシャットダウンすることなく迅速に実施でき、通常の点検ルーチン(毎月または四半期ごとのプログラムなど)に組み込むことができます。調査結果はデジタルで文書化し、実行可能な作業指示に直接変換することで、施設やチーム全体に拡張できる、反復可能な低中断プロセスを作成できます。

実際のところ、迅速な結果とはどのようなものか

Si2-LDは圧縮空気検査で使用

音響イメージングカメラを使用した最近のデモンストレーションでは、製造施設の簡単なウォークダウンがすぐに洞察をもたらしました。わずか30分で、この検査で約6,000ドルの圧縮空気損失が確認されました。施設全体で外挿すると、調査結果から年間5万ドル以上の節約機会が明らかになりました。

同様に重要なのは、この検査によって、修理計画、検証、フォローアップに使用できるデジタルレポートが作成され、継続的なメンテナンス手順の一環としてワークフローをいかに簡単に繰り返すことができるかを示したことです。マルチサイトフットプリントに部分的に導入した場合でも、大規模な製造ネットワークに拡張すると、大きな影響が生じる可能性があります。

エネルギーとコスト削減への実践的な道

オペレーショナルエクセレンスを重視する製造組織にとって、音響イメージングは、回避可能なエネルギー消費を削減するための直接的で測定可能な方法を提供します。企業のコストテイクアウトイニシアチブをサポートすると同時に、設備レベルで具体的なメリット、すなわち、電力支出の削減、機器の負担の軽減、エネルギードルの損失箇所の可視性の明確化を実現します。

音響イメージングを予知保全プログラムに統合することで、メーカーは、隠れた非効率性を実用的な洞察に変えるツールで、迅速な投資収益を得ることができます。これにより、チームは、将来のためにより効率的で回復力のある運用を構築しながら、マージンを保護することができます。

アコースティックイメージングによるリーク検出による投資利益率(ROI)の可能性については、当社の計算機をお試しください。 

Back to top