Surefireの成功:フリアーシステムズのサーモグラフィカメラが女性消防士に力を与える


Rescue Intellitechが発表した統計によると、世界の消防士のうち、女性は10%未満です。残念なことに、メキシコはこの平均的な数字よりも少ない国の1つであり、政府のデータによると消防士のわずか5.53%が女性であることが明らかになっています。しかし、2025年度のメキシコ地域消防士会議で証明されているように、この状況に対処するために同国は積極的なアプローチを取っています。
メキシコの中央部に位置するトラスカラ州で開催されたこのイベントには、全国から消防士が集まりました。会議によってさまざまなカンファレンス、競技、訓練ワークショップが開催され、消防の専門性のレベルアップを目指す450人以上の女性が出席しました。この大々的な会議は、公共の安全と安全を監督する連邦政府機関であるメキシコの安全保障・市民保護事務局から支援を得ています。

会議は、火災、救助、その他の緊急事態に対応する女性の能力を強化し、発展させることを目指しています。特に、訓練を受けた人員が提供した自動車消防技術のデモンストレーションは、緊急対応の基礎力を強化するものでした。訓練では、サーモグラフィや火災調査などの関連トピックも取り上げられました。赤外線サーモグラフィソリューションで数十年の経験を持つフリアーシステムズはこのイベントでカメラ技術を提供し、
女性消防士たちはFLIR Kシリーズのサーモグラフィカメラを使用して、車両火災のライブデモを含む実践的な戦術訓練を受けることができました。多彩な機能を搭載したFLIR K65のような高度なモデルを利用したこの訓練では、FLIR Flexible Scene Enhancement(FSX™)テクノロジーなど、さまざまな主要機能に対する理解を深めることを目的としていました。

FSXテクノロジーの背後にある高性能の画像処理アルゴリズムは、消防士が幅広い温度範囲の現場でも低コントラストの対象を確認できるようにサポートします。結果として、あらゆる詳細まで把握できるより良い質感の超鮮明画像に仕上がるため、消防士は対象や通路、他の隊員を認識しやすくなり、限られた時間でより良い決定を迅速に下すために役立ちます。
また、K65の低ゲイン/高ゲインモードも注目を集めました。この機能では、ユーザーは温度測定範囲と画像感度を簡単に調整できます。また、熱のパターンを読み、K65を使って煙越しに視認するなどの基礎トレーニングもイベントの中核的な部分を占めました。
FLIRの中南米担当キーアカウントマネージャーであるテレサ・ゴンザレス氏は、メキシコ州政府とともに、メキシコの消防責任者からイベントに招待され、スピーチと女子チームの訓練を支援しました。彼女はこう述べています。「勇気ある女性たちに、消防活動のためのサーモグラフィカメラ技術の訓練を提供することができて、大変光栄です。消防士が日常的に経験する可能性のある危険について、認識と意識を高めることができ、これらの事態が発生した際に当社の優れたサーモグラフィカメラがどのように安全とサポートを提供するのかを知ることができました。」

イベントからのフィードバックでは、すべての女性がフリアーシステムズのサーモグラフィカメラを使えることにとても感激しており、裸眼よりも優れた成果を得られ、煙の中を見るのに役立つと語っています。
メキシコは、州レベルと国レベルの両方で、訓練を提供し、認識を高め、消防活動における女性の役割を強化するというコミットメントを明言しています。フリアーシステムズは、こうした訓練を提供することで、このような重要な目的をサポートすることを誇りに思っています。女性のエンパワーメントは、公共の安全だけでなく、自動車、防衛、海洋、安全保障、専門貿易など、伝統的に男性優位の分野でも経済成長を促進し、より多様な視点を育み、そしてバリアを取り除いてジェンダー平等を支持することで社会的進歩を促進するため、大いに意義があります。