지난 세기 동안 야생 동물을 감지하는 도구가 많이 발전했습니다. 쌍안경은 현재 전 세계적으로 매우 보편적으로 사용되고 있으며, 밤에 동물을 식별하는 데는 빛을 증폭하는 야간 투시경 시스템을 많이 사용합니다. 하지만 야간 투시경으로도 상황을 파악하기 어려워 동물을 식별하는데 충분하지 않을 수 있기 때문에 FLIR는 야생 동물을 감지하기 위해 끊임없이 발전하는 다양한 휴대용 열화상 단안식 장비를 제공하고 있습니다.

열화상 카메라를 사용하며 시각적인 위장을 무시하고 어둠 속에서 감지할 수 있습니다. 다른 모든 야간 투시 시스템과 달리 명확한 이미지를 만들어 내기 위해 빛이 필요하지 않습니다. 많은 정온 동물은 대부분 밤에 활동하며 어둠 속에서는 쉽게 감지할 수 없지만, 열화상 이미지는 완전한 어둠이나 사실상 모든 날씨 조건에서도 명확하게 대상을 보여줍니다.

식별된 개들은 FLIR Scion OTM에 명확하게 나타납니다.

열화상 카메라는 전문 다큐멘터리 제작자, 야생 동물 마니아 및 전 세계 사냥꾼들이 널리 사용하고 있습니다. 이러한 장비는 최근까지 매우 가격이 높았지만, Scout TKScion OTM과 같은 열화상 카메라를 통해 자연 애호가들과 전문가들 모두 FLIR Systems의 열화상 단안식 장비를 사용할 수 있게 되었습니다.

첫 번째 테스트 - TS 시리즈

스위스의 자연 사진작가이자 프리랜서 야생동물 저널리스트인 Michele Costantini는 테스트용으로 FLIR Scout TS 시리즈 휴대용 열화상 카메라(초기 제품으로 현재 중단된 열화상 단안식 장비)를 최초로 받은 사람 중 한 명이었습니다. 그는 스위스 사냥 잡지인 Jagd & Natur에 이 새로운 야생동물 탐지 도구에 대한 리뷰를 썼습니다.

"몇 년 전까지 열화상 카메라는 중형 자동차보다 더 비쌌을 것입니다."라고 Costantini는 설명합니다. “하지만 최근 몇 년 사이 저렴한 가격의 열화상 카메라가 시장에 출시되었습니다. 이러한 열화상 카메라의 해상도는 대부분의 시각 사진 카메라의 해상도보다 낮지만 열화상 카메라의 고대비 이미지는 사냥감을 추적하는 데 매우 유용합니다. 이러한 기기를 사용하면, 어둠 속이나 안개 속에서도 동물과 사람들의 윤곽을 매우 명확하게 볼 수 있습니다.”

등급형 파이어 팔레트는 이미지에서 가장 온도가 높은 부분을 강조 표시하여 신속하게 열원을 식별합니다.

최신 제품 - Scion OTM

FLIR의 아웃도어용 최신 열화상 단안식 장비는 Scion OTM입니다. FLIR의 강력한 Boson 코어를 중심으로 제작된 Scion OTM은 9Hz 또는 60Hz의 열화상 이미지를 생성하며 나중에 재생할 수 있도록 지리적 정보가 삽입된 영상과 스틸 이미지를 기록합니다. 견고한 IP67 등급의 하우징과 직관적인 제어를 통해 혹독한 기상 조건에서도 한 손으로 조작할 수 있으며, 가장 까다로운 야외 환경에서도 안정적인 열화상 이미지를 유지할 수 있습니다.

모든 열화상 카메라와 마찬가지로 FLIR의 휴대용 열화상 단안식 장비는 빛 대신 방출된 열에 의해 이미지를 생성합니다. 열화상 감지기는 열 방출의 미세한 차이를 기록하고 열화상 카메라는 그 정보를 가시적 이미지로 변환합니다. 열화상 카메라는 가시적 대비 대신에 열 대비를 이용하기 때문에 위장 또는 어둠으로 정상적인 시야가 확보되지 않는 상황에서도 완벽한 시야를 제공할 수 있습니다.

낮 동안의 유용성

FLIR의 열화상 카메라는 최고의 야간 시야를 제공할 뿐만 아니라 낮 동안에도 매우 유용합니다. Costantini는 다음과 같이 말합니다. “많은 종의 동물들이 주변 환경과 어우러지도록 진화하여 사냥꾼이나 야생 동물 애호가들이 식별하기가 어려워졌습니다.” 하지만 "이 위장된 동물들도 열화상 이미지에서는 매우 명확하게 눈에 띕니다."

이 곰처럼 위장하거나 숨어 있는 동물들을 여기 등급이 매겨진 파이어(왼쪽)와 라바(오른쪽) 팔레트에서 확인되는 열로 볼 수 있습니다.

Costantini는 해당 지역에 그가 예상했던 것보다 더 많은 야생 동물이 있다는 것을 발견했습니다. “대부분의 야생 동물은 위장술이 매우 좋기 때문에 쌍안경이나 빛 증폭 비전 시스템과 같은 전통적인 방법을 사용해서는 많은 야생 동물을 감지할 수 있습니다. 예를 들어 대부분의 사냥꾼들과 야생 동물 애호가들이 너무 잘 알고 있듯이, 건초 밭에서 새끼 사슴을 추적하거나 찾아내는 것은 거의 불가능합니다. 그러나 열화상 카메라를 사용하면 아무리 잘 위장한 동물이라도 관찰자가 볼 수 있습니다.”

그의 경험으로, Costantini는 테스트했던 FLIR 열화상 카메라를 사용하여 모든 정온 동물을 식별할 수 있었습니다. "시야가 좋다면 초원에서 열원을 매우 빨리 찾을 수 있습니다. 그리고 고양이와 토끼 같은 정온 동물이 열을 방출하는 것뿐만 아니라 열화상 이미지에 개미와 배설물 더미도 상당히 명확하게 나타난다는 것을 발견했습니다.”

거친 아웃도어 환경을 위한 설계

Scion OTM과 같은 FLIR 열화상 단안식 장비는 IP67 등급의 하우징으로 제작되어 모든 기상 조건에서 주요 하드웨어 구성품을 보호합니다. 작고 가벼우며 방수 및 충격 방지 기능을 갖춘 이 견고한 장비는 거친 야외 환경에 완벽하게 대처할 수 있습니다. 직관적인 컨트롤과 개선된 내부 메뉴를 통해 열 팔레트를 신속하게 조정할 수 있으며, 사진 확대/축소, 비디오 녹화 및 GPS 기능과 같은 새로운 기능을 쉽게 사용할 수 있습니다.

배터리는 최대 4.5시간 동안 연속 사용할 수 있으며, 온보드 비디오 및 이미지 녹화 기능을 통해 야생 동물과 마주치는 상황을 포착할 수 있고, 최대 60Hz의 열화상 영상은 움직이는 물체에 대한 세부 정보를 보존합니다. 내장 스토리지 및 기본 장착된 microSD™ 카드 슬롯은 가장 까다로운 여행을 위한 충분한 메모리를 제공하며, Bluetooth® 및 Wi-Fi 기능을 추가하면 기기 간에 간편하게 파일 전송이 가능합니다.

열화상 단안식 장비 활용 모범 사례

열화상 단안식 장비는 사용하기 쉽도록 설계되었지만, 배워야 할 몇 가지 사용 요령이 있습니다. 먼저 서로 다른 열 팔레트 간의 차이를 이해하는 것이 좋습니다. 이 팔레트에 대해서는 Your Perfect Palette에서 자세히 알아볼 수 있습니다.

Scion OTM과 같은 단안식 장비에는 다양한 애플리케이션과 사용자 선호도에 맞는 흑색 핫(왼쪽) 및 백색 핫(오른쪽)을 비롯한 다양한 팔레트 옵션이 있습니다.

장비의 사용 한계를 알고 있는 것도 중요합니다. Costantini는 낮 동안 사냥꾼이나 야생 동물 애호가들이 FLIR 열화상 카메라와 함께 쌍안경을 가지고 다녀야 한다고 생각합니다. "열화상 카메라에만 의존한다면, 예기치 못한 불편한 상황을 경험할 수 있습니다. 간단히 말해, 열화상 카메라는 야생 동물을 관찰하고 심지어 어떤 종류의 동물인지 구별하는데 매우 유용하지만, 성별이나 건강 상태를 확인하기 위해서는 쌍안경도 필요합니다.”

사냥꾼의 경우, 열화상 카메라는 사격 후에도 매우 유용할 수 있습니다. “종종 사냥감은 바로 죽지 않고 도망갑니다. 나중에 죽는 경우가 많지만 때로는 위장 때문에 찾기가 어려운 경우도 있습니다. 제가 열화상 카메라를 테스트할 때 여우에게서 그런 상황이 있었습니다. 카메라를 사용해서 몇 초 안에 근처 초원에서 죽어 있는 것을 발견할 수 있었습니다. 열화상 카메라가 좋은 사냥개를 대체할 수는 없겠지만, 이미 열화상 카메라를 가지고 있다면 이 애플리케이션은 분명 흥미로울 것입니다.”

열화상 단안식 장비로 여러분이 가장 좋아하는 네 발 달린 친구를 대신할 수는 없겠지만, 많은 어려운 상황에서 야생 동물을 발견하는데 가치 있는 장비가 될 수 있습니다. 더 많은 FLIR의 휴대용 열 광학 장비를 확인해 보십시오.

관련 기사

애플리케이션 스토리

Africa By Night

Read more
애플리케이션 스토리

Thermal Imaging Keeps The Greys At Bay

Read more
Back to top