보안 관리자가 Counter-UAS 솔루션을 배포해야 하는 네 가지 이유

무인 항공 시스템(UAS) 산업은 세계 항공우주 산업에서 가장 역동적인 성장 부문입니다. 미국이 2001년에 무장 UAS를 최초로 운용한 이후, 드론을 제조하는 데 필요한 기본 기술의 급속한 발전으로 장치가 확산되었습니다. 오늘날 드론은 군사 및 상업 고객 모두에 의해 널리 구현되어 2018년 44억 달러에서 2025년까지 약 636억 달러로 시장이 급증할 것으로 예상합니다.

인프라 유지보수를 위해 하나의 애플리케이션에 사용되는 기술이 다른 애플리케이션에서 쉽게 개정되어 많은 시설 운영을 무능화시킬 수 있기 때문에 보안 관리자에게 드론은 완전히 새로운 위협을 제기합니다. 이것이 바로 Counter UAS(C-UAS) 장치가 종단 간 보안 솔루션의 필수적인 부분이 된 이유입니다. 지상 및 공중 위협을 모두 탐지, 위치 파악, 식별, 추적 및 완화하도록 설계된 C-UAS 경계 침입 탐지 시스템(PIDS)은 업계를 선도하는 열상 센서와 레이더 장치를 계층화하여 모든 기상 조건에서 모든 종류의 시설에 24시간 내내 강력한 보안 기능을 제공합니다.

다음은 보안 관리자가 Teledyne FLIR C-UAS 솔루션에 투자해야 하는 네 가지 이유입니다.

1: 사전 프로그래밍된 탐지

FLIR C-UAS 솔루션은 낮이든 밤이든 모든 기상 조건에서 모든 종류의 침입을 탐지하도록 최적화되어 다른 솔루션에 비해 확장된 탐지 범위와 성능을 제공합니다. FLIR C-UAS 솔루션의 일부로 Ranger R20SS-3D 또는 R8SS-3D와 같은 장거리 드론 탐지 레이더는 여러 표적을 동시에 추적하고, 사전에 결정된 범위 영역을 초당 여러 번 모니터링하며, 경계를 지상 및 공중 위협으로부터 보호하기 위해 24시간 내내 실행되도록 제작되었습니다.ranger-r8ss-3d.png

8.0GHz에서 12GHz 사이에 속하는 레이더 파장 유형과 같은 X 대역에서 작동하기 때문에 FLIR 장거리 드론 탐지 레이더는 악천후 또는 강수에 의한 영향을 최소화합니다. 또한 사전에 프로그래밍되거나 맞춤화된 드론부터 낙하산, 마일러 풍선 및 소형 항공기에 이르기까지 모든 것을 탐지할 수 있습니다. 업계 최고의 열화상 센서와 같은 다른 장치와 통합하면 이러한 시스템은 유지보수가 매우 적고 반복되는 비용이 없어 인프라 비용을 절감하여 시스템 ROI를 향상시킵니다.

적의 드론이 한밤중에 시설 경계에 접근하는 경우, 심지어 FLIR 장거리 탐지 레이더에 폭풍이나 짙은 안개가 끼더라도 드론의 존재를 탐지하고 드론이 경계에 접근하는 동안 드론의 위치를 계속 파악하여 보안 요원에게 실시간 경고를 보낼 수 있습니다.

2: 다중 센서 식별

FLIR Ranger 레이더는 Ranger HDC MS와 같은 팬-틸트-줌(PTZ)의 다중 센서 시스템과 통합되도록 설계되었으며, 강력한 경계 보호 기능을 제공하기 위해 여러 계층의 탐지 및 검증을 확립했습니다. 예를 들어, 열화상 센서와 가시 센서를 레이더와 결합함으로써 EO/IR은 레이더에서 침입 탐지 경고를 확인하고 고급 비디오 분류 및 추적 분석을 사용하여 표적의 위치와 표적을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 이는 허위 알람 비용을 줄일 뿐만 아니라 보안 요원과 최초 대응 요원에게 상세한 침입 탐지 데이터를 제공합니다. 경계 침입과 범죄 예방에 관한 한, 상황 인식이 높을수록 좋습니다.

Ranger HDC MR thumbnail.jpg

예를 들어, 장거리 FLIR 레이더가 들어오는 드론을 탐지하고 페어링된 PTZ 카메라와 보안 운영 팀에 지리적 위치 데이터를 제공한다고 가정합니다. 명령에 따라 다중 센서 PTZ는 적의 드론임을 식별하고 확인하기 위해 발견된 위협으로 회전하여 최초 대응 요원이 대응에 사용할 수 있는 실행 가능한 데이터를 제공합니다.

또한 기능을 보완하는 타사 RF 시스템을 솔루션과 통합하여, 레이더 백업을 통해 이러한 시스템에 “보이지 않는” 사전 프로그래밍되고 맞춤화된 드론을 탐지할 수 있는 추가적인 계층의 탐지 및 분류 기능을 제공할 수 있습니다.

3: 동적 추적

FLIR 시스템에는 추적 분석 기능도 탑재되어 있으며, 드론이 경계에 더 가까이 비행함에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다. 장거리에서 드론의 위치를 레이더에서 카메라로 전송하여 위협에 대한 시각적 확인을 유지할 수 있습니다. 드론이 가까워짐에 따라 추적 피드백 루프가 비행 경로의 변화에 민감하게 반응하는 것이 점점 더 중요해지고 있으므로 이미지에 기반한 추적이 보다 정확한 방법입니다. 이 자동 추적 기능을 통해 보안 운영자는 카메라를 드론을 향하게 하는 것에 대해 걱정하기 보다는 드론 위협에 대한 대응을 조정하는 데 집중할 수 있습니다.

4: 원활한 완화

FLIR는 유입되는 적의 드론을 방해하고 스푸핑하기 위해 특별히 제작된 타사의 여러 이펙터 도구와 협력합니다. 전파 방해는 GPS, GLONASS 등과 같은 무선 주파수(RF)와 위성 통신 링크를 방해하여 적의 드론을 작동 불가능하게 만드는 반면, 스푸핑 기술은 UAS 수신기에 거짓 GPS 신호를 보내 적의 UAS 시스템을 통제할 수 있습니다. 또한 레이저/마이크로파 장치는 에너지 빔이 UAS 기체를 손상시키거나 파괴하도록 유도하는 데에도 사용됩니다.

대개 중요한 자산을 보호하기 위해서는 탐지, 식별 및 추적만으로는 충분하지 않은 완화 절차가 필요합니다. 이러한 다중 센서 C-UAS 전략은 열화상 센서, 지상 기반 레이더 및 이펙터 도구를 결합하여 적의 드론이 경계를 침입하지 못하도록 할 뿐만 아니라, 이러한 드론이 원격 운영자에게 자체 실시간 데이터를 다시 전달할 수 없도록 합니다. FLIR C-UAS 킬 체인의 모든 단계는 종단 간 PIDS 성능을 최적화하는 데 매우 중요합니다.

경계선 위협은 더 이상 배타적으로 발생하지 않으므로 결국 보안 요원은 민첩해야 합니다. UAS, 드론 및 소형 항공기와 같은 공중 기반 위협으로부터 자산을 보호하는 것은 필수 사항입니다. 사전 프로그래밍된 탐지, 다중 센서 식별, 동적 추적 및 원활한 완화를 포함한 FLIR C-UAS 대응은 모든 종류의 위협으로부터 모든 경계를 연중무휴 24시간 내내 안전하게 보호합니다.

Back to top