Podemos ayudarle tomar el control de la factura energética de su hogar: con tecnología termográfica de bolsillo experta y fácil de usar

Sabemos que muchos de ustedes estarán sufriendo el frío que las gélidas temperaturas de este invierno están trayendo a Europa. Y a pesar de la escalada imparable de los precios de la energía, es probable que esté sometiendo a su calefacción central a un esfuerzo extra para mantener caliente su hogar y a su familia. Pero ¿cuánto de ese calor se pierde a través de fugas sin detectar?

La empresa de control climático inteligente en el hogar tado° examinó 80.000 hogares de 11 países europeos entre diciembre de 2019 y enero de 2020 y descubrió que:

Un hogar del Reino Unido con una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior de 0 °C pierde una media de 3 °C después de cinco horas.

Pero eso no es todo. Los hogares del Reino Unido pierden calor tres veces más rápido que las casas de Noruega y Alemania. Ello se debe principalmente al hecho de que el Reino Unido tiene el parque de viviendas más antiguo de Europa, con el 36,5 % de sus hogares construidos antes de 1945. Por tanto, si usted reside en una vivienda antigua del Reino Unido, es especialmente vulnerable al efecto combinado del aumento de los precios de la energía, por un lado, y las pérdidas de energía, por el otro. En la ya conocida como Declaración de Otoño, el ministro de Economía británico Jeremy Hunt prolongó las ayudas públicas a los costes de la energía, aunque a un nivel menos generoso, por lo que millones de propietarios aún se enfrentarán a facturas más elevadas. Por ejemplo, el análisis de la BBC de dicha Declaración de Otoño sugiere que una casa típica de tres dormitorios en el Reino Unido puede esperar que el coste medio anual de la energía alcance las 3.000 libras a partir de abril de 2023. De ese modo, a medida que la crisis se agrava y las temperaturas descienden, resulta difícil no sentir que la situación está fuera de nuestro control. 

Es el momento de ser proactivo

A pesar de que no podemos controlar la crisis, Teledyne FLIR puede ayudarle a tomar el control de la energía que usted usa, ahora y en el futuro. FLIR diseña y fabrica cámaras termográficas específicamente concebidas para propietarios de viviendas, que le ayudan a ver lo que no se ve: el calor que puede estar escapándose a través de áreas con corrientes de aire y un mal aislamiento dentro de su hogar.

«Para los propietarios de viviendas, la cámara termográfica es una herramienta excelente que les permite enfrentarse al robo energético».

Mats Henriksson, director general de Gestión de Productos en Teledyne FLIR, tiene el firme convencimiento de que, aunque todos podamos estar sintiendo el ahogo económico, tenemos el poder de llevar a cabo cambios que ayuden a ahorrar energía y dinero, favoreciendo al mismo tiempo a las personas y al planeta: «Todo lo que usted pueda hacer como propietario para reducir las pérdidas de energía no representa solo un beneficio personal a corto plazo: también forma parte sustancial de la encarnizada lucha contra el cambio climático».

El primer gran paso para este objetivo es reducir la cantidad de energía que su hogar desperdicia como resultado de un mal aislamiento, corrientes de aire u otros problemas: «Para los propietarios de viviendas, la cámara termográfica es una herramienta excelente que les permite enfrentarse al robo energético. Este robo adopta la forma de un mal aislamiento o la ausencia del mismo, fallos de construcción, corrientes indeseadas, humedad y daños causados por el agua. En muchos casos, ello brinda la oportunidad de entender mejor qué medidas tomar antes de que el problema se agrave, lo que evita reformas del hogar más costosas», explica Mats.

Tome el control de su energía con las cámaras térmicas FLIR

Serie FLIR ONE®: Le presentamos nuestra gama de cámaras térmicas líder del mercado, diseñada especialmente para propietarios de viviendas. Estas asequibles cámaras termográficas se acoplan de forma sencilla a su teléfono móvil o tableta para identificar y evaluar las pérdidas de energía con rapidez, precisión y claridad, ayudándole a conocer mejor las ineficiencias existentes en el hogar y decidir dónde enfocar los esfuerzos. Esta serie de cámaras funciona con la app gratuita FLIR Home Inspect, que ofrece una guía paso a paso para inspeccionar su casa. El modelo superior de la gama, FLIR ONE Edge Pro, es compatible con FLIR IgniteTM, nuestro sistema de almacenamiento seguro en la nube, que le permite cargar instantáneamente imágenes y vídeos en la nube para luego editarlos, organizarlos, almacenarlos y compartir sus hallazgos. «La FLIR ONE Edge Pro es la cámara termográfica móvil más versátil y avanzada de la actualidad gracias a su formato desacoplable, concebido para caber cómodamente en la mano», comenta Chris Bainter, vicepresidente de Mercadotecnia y Desarrollo de Negocio en Teledyne FLIR. La buena noticia es que inspeccionar su hogar resulta ahora más fácil que nunca: «Además del nuevo diseño del hardware, Teledyne FLIR ofrece más herramientas de software para facilitar a usuarios nuevos la realización de inspecciones termográficas, el procesamiento de imágenes y la creación de informes sin necesidad de ninguna formación previa».

FLIR C5:

Esta cámara térmica no requiere de teléfono móvil y es idónea si vive en una propiedad antigua y sufre de corrientes de aire, ausencia de aislamiento, aislamiento de mala calidad o problemas con las cañerías. Con su cámara visual de 5 megapíxeles y linterna led, le ayudará a desenmascarar los problemas ocultos con facilidad y luego cargar las imágenes automáticamente a la nube de FLIR Ignite para revisarlas, organizarlas y compartirlas.

Mats está seguro de que no necesita ser un experto para resolver determinados problemas. Muchas reparaciones pueden llevarse a cabo con soluciones de bricolaje de bajo coste: «Como propietario de una vivienda, usted puede usar la cámara, por ejemplo, para localizar fallos de cerramiento alrededor de puertas y ventanas, o para encontrar zonas de las paredes donde falte el aislamiento o se produzca una penetración de agua. Este puede ser además el primer paso antes de ponerse en contacto con un especialista si descubre zonas con problemas más serios». Armado con esta información, es sorprendente cuánta energía puede ahorrar realizando pequeños ajustes como añadir burletes, cortinas y el aislamiento que falte. Todo suma.

Pero ¿cuánto cuesta esta tecnología? La gama de cámaras térmicas FLIR ONE está disponible a partir de 226,80 GBP (IVA incluido), un coste que, sin ser despreciable, considerando cuánto le puede ahorrar durante los próximos años, puede ser la mejor inversión que haga este año. Mats insiste en que le ayudará a ahorrar dinero a largo plazo: «Para los propietarios de viviendas, es una forma estupenda de comprender dónde se pueden realizar mejoras. Con los elevados precios de la energía y el riesgo de gastar dinero en reformas inútiles, si lo comparamos con otros gastos, se trata de una inversión relativamente pequeña. La cámara también puede usarse para muchos otros fines en casa: desde localizar conductos de calefacción en el suelo y cables eléctricos en paredes y techos hasta ver en la oscuridad durante un apagón».

Pensando a largo plazo, vale la pena recordar que las casas, nuevas y viejas, son estructuras vivas que respiran. Se expanden y se encogen como respuesta a los cambios de temperatura, lo que significa que el «tejido» de su hogar puede comenzar a moverse y a comportarse de forma distinta. Una casa recién construida, por ejemplo, se irá asentando a lo largo del tiempo. En consecuencia, problemas tales como las corrientes de aire pueden ir apareciendo con efecto retardado, y no necesariamente dejarse ver en un primer momento. Lo mismo sucede a medida que los propietarios van realizando modificaciones y mejoras: la personalidad y el rendimiento de su hogar probablemente cambien a lo largo de los años. Así pues, existen numerosas razones para considerar seriamente la inversión en una cámara térmica: le ayudará a mantener el control de su consumo energético ahora y en los años venideros.

Bienvenidos a una nueva era de alfabetización energética

La crisis energética es un serio toque de atención ante las realidades de las pérdidas de energía, no solo para millones de propietarios, sino también para nosotros en FLIR. Por eso estamos redoblando nuestros esfuerzos para equiparle con los conocimientos, los consejos prácticos y las soluciones que esperamos le den la confianza y las herramientas que necesita para tomar el control de su energía y sus finanzas conforme se desarrolla la situación. 

Empiece a tomar cartas en el asunto hoy mismo…

Encuentre el producto adecuado: échele un vistazo a las cámaras térmicas FLIR ONE Pro, FLIR ONE Edge Pro y FLIR C5, y descubra cuál es el producto más adecuado para usted.

  • Solicite información: una vez seleccionada su cámara térmica idónea, haga clic en «Solicitar información» en la página de producto anterior y nuestros expertos de FLIR le enviarán más información para asegurarse de que obtenga el mejor partido de su nueva cámara.

     

 

Artículos relacionados

Nota técnica

Control Your Home Energy Bills with a Thermal Imaging Camera

Read more
Conceptos fundamentales

Introducing the New FLIR ONE Application for iOS

Read more
Conceptos fundamentales

Preparing A Home for Winter – Spot Issues with Thermal Imaging to Save on Heating Bills

Read more
Back to top