Proteja el tiempo de actividad del centro de datos y evite el coste real de los fallos


Los fallos más costosos de los centros de datos no comienzan con un evento importante.
Comienzan con pequeños problemas que pasan desapercibidos:
Individualmente, estos problemas parecen manejables. Si no se ven, pueden convertirse en costosas interrupciones. Para los operadores, el tiempo de inactividad no es solo una interrupción técnica. Se trata de pérdida de ingresos, sanciones de SLA, costes de reparación de emergencia y daños a la confianza y reputación del cliente. Proteger el tiempo de actividad significa identificar el riesgo antes de que tenga la oportunidad de escalar.
Los centros de datos modernos funcionan bajo una demanda constante. La computación de alta densidad, las cargas de trabajo de IA y el aumento de los requisitos de energía están haciendo que la infraestructura sea más difícil que nunca. Hay menos tiempo para reaccionar y no hay tolerancia a los fallos.
Un fallo en una unidad de distribución de energía, un sobrecalentamiento en un bastidor de servidores o un componente eléctrico degradante no permanece contenido durante mucho tiempo. Sin una visibilidad temprana, estos problemas progresan hasta que interrumpen las operaciones y obligan a los equipos a realizar un mantenimiento reactivo. Los equipos ya no evitan el tiempo de inactividad; se enfrentan a sus consecuencias.

Una cámara termográfica fija puede supervisar la maquinaria del centro de datos en busca de signos de desgaste.
La protección del tiempo de actividad comienza con saber lo que sucede en toda la infraestructura crítica. El cambio térmico suele ser la primera indicación de que algo está mal, con patrones de calor que cambian antes de que se activen las alarmas y antes de que fallen los sistemas.
Esos cambios pueden apuntar a:
La supervisión térmica de Flir y la detección temprana de anomalías brindan a los operadores una visibilidad continua en toda la infraestructura crítica, lo que ayuda a detectar estos cambios de forma temprana en todo el entorno del centro de datos.

Los termógrafos portátiles se pueden utilizar para proporcionar una supervisión ininterrumpida proporcionando inspecciones más detalladas.
El valor de la detección temprana no es solo técnico. Es financiero.
Las interrupciones no planificadas conllevan un coste real, desde la pérdida de ingresos y sanciones de SLA hasta reparaciones de emergencia e impacto en el cliente. La prevención de un solo incidente puede eliminar costes significativos y evitables.
La detección temprana lo hace posible. En estudios de casos de clientes documentados, Flir detectó fallos eléctricos hasta 72 horas antes que los sistemas de la competencia, lo que da a los operadores un tiempo valioso para intervenir antes de que se produzca el fallo.

Las termografías pueden mostrar signos de calor que indican desgaste y podrían indicar un fallo inminente.
Los clientes también han informado de hasta un 40 % menos de falsos positivos, lo que ayuda a reducir las comprobaciones innecesarias y mejorar la eficiencia operativa.
Los centros de datos más resistentes no son los que se recuperan más rápido. Son los que evitan que se produzcan interrupciones en primer lugar. Mediante la identificación de señales de advertencia tempranas en infraestructura crítica, los operadores pueden reducir el riesgo, proteger la continuidad del servicio y evitar el impacto financiero del tiempo de inactividad inesperado.
Flir ayuda a los equipos de centros de datos a pasar de la respuesta reactiva a la prevención proactiva, proporcionando la visibilidad necesaria para mantener las operaciones en funcionamiento.
Vea el riesgo antes. Proteja el tiempo de actividad. Evite el coste del fallo.
El tiempo de actividad no depende de un solo activo. Es el resultado de que varios sistemas funcionan como se esperaba simultáneamente. Desde subestaciones y sistemas de energía de respaldo hasta infraestructura de refrigeración y bastidores de servidores, mantener la visibilidad en activos críticos interconectados ayuda a reducir el riesgo de fallos inesperados.
Flir aporta la supervisión térmica, la seguridad y las inspecciones de supervisión de estado en una visión más unificada del estado de la infraestructura. En lugar de alertas aisladas, los operadores pueden ver dónde se está desarrollando el riesgo y responder antes de que afecte a la continuidad del servicio. Al implementar una supervisión continua predictiva junto con inspecciones termográficas y acústicas, las empresas pueden lograr una reducción del 35 % al 55 % en el tiempo de inactividad no planificado. Esto aleja las operaciones de las correcciones reactivas hacia un mantenimiento más controlado y proactivo.
Descubra cómo Flir ayuda a los operadores de centros de datos a proteger el tiempo de actividad y reducir el riesgo en cada capa de su infraestructura.