Funcionamiento más frío e inteligente: Uso de Flir para reducir el desperdicio de energía en centros de datos


El sector de los centros de datos tiene un problema de visibilidad. No es el tipo que termina en una presentación de la junta o en una agenda del comité de sostenibilidad, sino el tipo físico. El tipo en el que una fuga de aire comprimido no se detecta durante ocho meses porque nadie la pasó con el equipo adecuado. Cuando un sello de enfriador falla de forma imperceptible y el refrigerante, 4000 veces más potente que el metano como gas de efecto invernadero, se escapa a la atmósfera por encima de un parque empresarial, mientras que el informe de sostenibilidad de las instalaciones detalla con confianza sus compromisos de energía renovable. Donde los sistemas de refrigeración trabajan un 30 por ciento más de lo necesario porque se abrió un hueco de contención en el suelo del cable hace dos años y nadie ha mirado lo suficientemente de cerca como para encontrarlo.
La refrigeración por sí sola representa hasta el 40-50 % del consumo total de energía de un centro de datos típico. A medida que las instalaciones se escalan para admitir cargas de trabajo de computación de IA, nube y alto rendimiento, esa cifra no está bajando. Lo que puede bajar, de forma significativa, medible y con un retorno documentado, es la cantidad de energía que se desperdicia.
La mayoría de los centros de datos ya están bien instrumentados. Sensores de temperatura, medidores de potencia, sistemas de supervisión ambiental y plataformas de gestión de edificios: los datos que fluyen a un centro de operaciones moderno son sustanciales. Y, a pesar de todo ese instrumental, tres categorías de pérdida de energía y medio ambiente se escapan de forma constante a la detección en las instalaciones.
La primera es la ineficiencia térmica: los puntos calientes, las zonas sobrerrefrigeradas, los huecos de contención y las unidades de refrigeración de bajo rendimiento que los sensores de temperatura estándar no pueden localizar porque miden en puntos, no en áreas. Un sensor le indica la temperatura en su ubicación. Una cámara térmica Flir le indica la temperatura de todo en su campo de visión, simultáneamente, en tiempo real, revelando los desequilibrios de flujo de aire, los sellos defectuosos y las discrepancias de refrigeración que los sensores puntuales nunca verán.
La segunda es la pérdida acústica: las fugas de aire comprimido, el desgaste mecánico y las ineficiencias de presión que no generan firma de calor y no activan ninguna alarma convencional, pero que, sin embargo, consumen energía, aceleran la degradación de los componentes y se agravan con el tiempo en un coste operativo y medioambiental significativo. Las cámaras acústicas de Flir visualizan el campo de sonido ultrasónico que producen estos problemas, lo que las hace inmediatamente identificables en una exploración de área amplia que tardaría horas con métodos de detección convencionales.
El tercero, y el más consecuente desde el punto de vista medioambiental, es la pérdida de gas. El refrigerante que se escapa de los sistemas de enfriadores y las fugas de gas natural de los generadores son totalmente invisibles para todas las tecnologías de supervisión convencionales. Las cámaras de visualización óptica de imágenes de gas de Flir son la única tecnología que hace que estas pérdidas sean visibles como una columna de gas clara en tiempo real en la pantalla de la cámara antes de que se conviertan en un problema de cumplimiento, un problema de costes o una responsabilidad medioambiental que no aparece en ningún lugar de los informes de la instalación porque nadie sabía que estaba sucediendo.
Estos tres huecos son el lugar donde se encuentran los residuos. Las tres tecnologías de imagen de Flir están diseñadas con precisión para cerrarlas.
En la azotea, los sistemas de enfriadores hacen circular el gas refrigerante a través de tuberías que se expanden y contraen a través de miles de ciclos térmicos, año tras año. Fatigas metálicas. Los sellos se degradan. Las conexiones se aflojan. Cuando finalmente fallan, el gas que se escapa, un compuesto artificial que no se encuentra en la naturaleza, provoca un impacto climático inmediato, con un potencial de calentamiento global aproximadamente 4000 veces mayor que el metano.
Un desafío paralelo son los generadores que funcionan como energía primaria, una situación cada vez más común a medida que los plazos de conexión a la red se extienden a años en mercados de alta demanda. Los generadores de gas natural que funcionan por encima de los umbrales definidos están sujetos a los requisitos de la EPA para inspecciones OGI a intervalos definidos. Se trata de activos que no se pueden supervisar de forma eficaz con ninguna otra tecnología: las fugas de gas son incoloras, inodoros y totalmente invisibles tanto para el ojo humano como para los sistemas de detección convencionales basados en sensores.
Las cámaras OGI de Flir hacen que tanto las fugas de refrigerante como de gas natural sean inmediatamente visibles como una columna distintiva en la pantalla de la cámara, desde una distancia de trabajo segura, en condiciones en las que cualquier otro método de detección no registraría nada. Una inspección de toda una matriz de enfriadores o patio generador que puede tardar horas con un olfateador químico tradicional se completa en minutos, con mucha más confianza en que no se ha perdido nada y con la ubicación precisa de cualquier fuga inmediatamente identificable para su reparación.
La Ley AIM de Estados Unidos exige inspecciones OGI anuales para sistemas de enfriadores por encima de un umbral de tamaño definido, y la mayoría de los centros de datos la superan cómodamente. Pero para los operadores que se toman en serio la brecha entre su rendimiento ambiental informado y el real, el cumplimiento es un suelo y no un techo. Un programa fijo de supervisión OGI con cámaras colocadas permanentemente en la infraestructura de la enfriadora, observar continuamente puede convertir lo que actualmente es una inspección periódica en un programa continuo de inteligencia ambiental. Un sello que comienza a fallar de la noche a la mañana se detecta de la noche a la mañana, no en la siguiente inspección anual. El refrigerante se guarda. Se evita el impacto del carbono. Y el informe de sostenibilidad, por una vez, refleja el panorama completo.
La termografía proporciona a los operadores un mapa visual preciso de cómo se mueve el calor, o no se mueve, a través de una instalación. Las ineficiencias que revela constantemente son estructurales, comunes y corregibles.
Los puntos calientes en bastidores de alta densidad causados por conductos de ventilación bloqueados o flujo de aire irregular hacen que el equipo funcione más caliente de lo necesario, mientras que el sistema de refrigeración compensa trabajando más duro, consumiendo más energía para resolver un problema que un ajuste de flujo de aire dirigido podría eliminar. Las zonas sobrerrefrigeradas en las que el aire frío se aplica generosamente a espacios que no lo necesitan añaden coste energético sin añadir valor operativo. Los huecos de contención alrededor de las aberturas de los cables, los recortes de los suelos elevados y los marcos de las puertas permiten que el aire frío y caliente se mezcle libremente, socavando la separación de pasillos calientes y pasillos fríos y obligando a los sistemas de refrigeración a trabajar contra sí mismos. Las unidades CRAC y CRAH que funcionan fuera de sus parámetros óptimos consumen más energía que un equivalente bien configurado, de forma silenciosa, consistente y totalmente evitable.
Ninguno de estos problemas se marca mediante supervisión estándar. No activan alertas. Se acumulan de forma constante, silenciosa y costosa hasta que una cámara térmica Flir las revela, momento en el que la solución suele ser sencilla y el ahorro energético inmediato. Cada kilovatio-hora de energía de refrigeración eliminada es un kilovatio-hora que no necesita generarse, obtenerse o compensarse. En un sector en el que el consumo de energía está sometido a un escrutinio sostenido por parte de inversores, reguladores y el público, eso no es simplemente una ganancia de eficiencia operativa. Es un resultado sostenible.
El calor es solo parte de la historia. La otra parte es sólida: específicamente, los sonidos que produce la infraestructura del centro de datos cuando pierde eficiencia, a frecuencias que el oído humano nunca se diseñó para detectar.
Las cámaras acústicas de Flir visualizan el campo de sonido ultrasónico producido por fugas presurizadas y anomalías mecánicas, superponiéndolo en una imagen en vivo del equipo para que se pueda identificar inmediatamente la ubicación precisa de cada problema. Lo que antes requería un barrido lento y metódico con una sonda portátil, que se mueve con cuidado alrededor del equipo, escuchando el silbido casi perceptible del gas que se escapa, se convierte en un escaneo rápido de área amplia que identifica problemas en segundos.
El ingeniero que entra en una sala mecánica con una cámara acústica Flir no tiene una vaga sensación de que algo pueda estar mal en algún lugar. Aparecen con una lista: esta fuga, en esta ubicación; este componente, que muestra este patrón de desgaste. Accionable, específica y reparable, antes de que el problema se convierta en un fallo y antes de que los residuos se conviertan en una característica permanente de la huella de carbono de la instalación.

El sector de los centros de datos ha establecido ambiciosos objetivos de sostenibilidad. Cumplirlas requiere algo más que certificados de energía renovable y tableros de PUE. Requiere la capacidad de ver los puntos calientes, escuchar las fugas y visualizar los gases que actualmente son invisibles, y que juntos representan una huella ambiental que la mayoría de las instalaciones aún no saben que transportan.
Las cámaras termográficas, acústicas y ópticas de gas de Flir proporcionan exactamente esa visibilidad. La tecnología ya está disponible. El caso medioambiental para su implementación nunca ha sido tan fuerte. Y la brecha entre la historia de sostenibilidad que la mayoría de los centros de datos cuentan y la que viven sus tejados y salas de máquinas nunca ha sido más cercana.Los residuos están ahí. Solo necesita que alguien lo busque.