Por qué un aumento en las instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía de batería está configurado para sobrecargar la infraestructura global


El panorama energético global está evolucionando a un ritmo sin precedentes. Con la creciente adopción de fuentes de energía renovables y el impulso para un futuro más sostenible, la demanda de un almacenamiento de energía eficiente nunca ha sido mayor. Entre en Battery Energy Storage Systems (BESS), la columna vertebral de la infraestructura energética moderna, lo que garantiza la estabilidad, la resiliencia y la eficiencia en la distribución de energía.
En 2024, el mercado de almacenamiento de baterías de EE. UU. registró un crecimiento récord, con casi 9,2 gigavatios (GW) de nueva capacidad instalada solo a finales de noviembre, según las cifras de S&P Global. Pero, ¿cómo es este salto sobrealimentado hacia un carenado de distribución de energía más estable a nivel fundamental?
A pesar del aumento estimado de la capacidad en Estados Unidos de un asombroso 89 % en 2024, según la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU., aún queda mucho por hacer para garantizar que esta rápida implementación de estos sistemas de baterías principalmente de iones de litio no suponga una amenaza para los trabajadores, las comunidades y nuestra infraestructura energética.

BESS desempeña un papel fundamental en el equilibrio de la oferta y la demanda de energía, especialmente a medida que más países realizan la transición a fuentes de energía renovables como la solar y la eólica. Por lo general, las fuentes de energía renovable son inherentemente intermitentes, lo que significa que no producen electricidad de forma consistente a lo largo del día, debido a una variedad de factores ambientales incontrolables. BESS ayuda a salvar la brecha almacenando el exceso de energía cuando el suministro es alto y distribuyéndola cuando la demanda alcanza su pico.
Aunque la idea de apuntalar nuestra infraestructura energética para soportar más periodos de tensión intensa es elogiable (y, de hecho, lógica), debemos asegurarnos de que, con prisa, erigimos nuevos centros BESS, no pasamos por alto preocupaciones vitales de seguridad.
Además de la estabilización de la red, BESS es fundamental para mejorar la fiabilidad energética. Al almacenar el excedente de electricidad, BESS garantiza que la energía permanezca disponible incluso durante apagones o fallos de red. También es un elemento importante para reducir las emisiones de carbono, como con la energía renovable almacenada, la dependencia de las plantas alimentadas con combustibles fósiles disminuye, lo que conduce a una combinación de energía más sostenible. No olvidemos cómo BESS respalda el creciente apoyo a la electrificación del transporte. A medida que los vehículos eléctricos (VE) ganan tracción, BESS puede facilitar la infraestructura de carga rápida sin sobrecargar la red.
Solo en febrero de 2025, los productores de energía renovable añadieron una capacidad de 10,5 GWh a la red energética global, según la base de datos mensual de almacenamiento estacionario de energía de batería de la empresa de inteligencia de mercado Rho Motion. Pero aunque los sitios BESS son una forma útil de evitar la sobrecarga de las fuentes de alimentación del mundo, liberando energía almacenada en horas punta cuando los generadores de energía se ven sometidos a una mayor tensión, presentan desafíos.
Una de las mayores preocupaciones es la fuga térmica, una reacción en cadena peligrosa en la que el aumento de las temperaturas se propaga de una pila a otra. Sin una supervisión adecuada y una detección temprana de posibles fallos, los incidentes de fuga térmica pueden provocar fácilmente incendios devastadores. Estos incendios se propagan rápidamente, pasando de una unidad a otra, provocando pérdidas financieras considerables, daños ambientales y, por supuesto, peligros para la seguridad, incluida la liberación de sustancias tóxicas como el gas de fluoruro de hidrógeno.
Por eso, las soluciones termográficas avanzadas son cada vez más esenciales para mantener las instalaciones de BESS seguras y operativas. Las cámaras térmicas fijas con análisis avanzado son la solución de referencia, ya que pueden activar alarmas y sistemas de supresión cuando las temperaturas superan un umbral establecido.


El sensor inteligente avanzado FLIR A500f/A700f (izquierda) y la serie FLIR FH R (derecha) proporcionan suficiente cobertura exterior y pueden detectar puntos calientes antes de que se produzca la ignición.
Obtenga más información sobre las soluciones para la detección temprana de incendios en BESS y otros sitios industriales aquí.