Información previa a la ignición: Combatir la combustión en la fuente de la planta de reciclaje y producción de energía del Reino Unido

La termografía activa de FLIR extingue los incendios antes de que se enciendan en UK FCG con un sistema de seguridad contra incendios totalmente automatizado

Una de las principales instalaciones de energía de residuos de Irlanda del Norte (FCG) utiliza la termografía de FLIR para proteger activos y prevenir incendios, a veces incluso antes de que puedan encenderse.

Generar suficiente energía para más de 21 000 hogares y recuperar energía de los residuos creados por más de 155 000 hogares del norte de Irlanda, la £instalación de 107 millones de libras es una inversión considerable para la infraestructura de gestión de recursos de la región, pero ¿qué pasaría si todo se perdiera por un incendio?

Esta es una preocupación grave. Con la materia degradante, los productos potencialmente inflamables y los residuos químicos, todo en el lugar, los sitios de gestión de residuos son especialmente propensos a que se produzcan incendios. Teniendo en cuenta la escala de la basura, un pequeño incendio puede convertirse rápidamente en una gran preocupación, una que puede costar millones de corregir.

No hable de basura: la termografía activa combate los incendios antes de que comiencen

FLIR ha trabajado codo con codo con los integradores de instalaciones y visión Bytronic Vision Intelligence para implementar un sistema de seguridad contra incendios totalmente automatizado.

El sistema combina cámaras FLIR de alta resolución, software de supervisión de ubicación y potentes cañones de agua automatizados, lo que le permite extinguir incendios sin problemas, a veces antes de que comiencen. Funcionamiento

Utilizando una cámara termográfica FLIR A300, Bytronic trabajó con el software de FLIR que toma lecturas térmicas precisas en tiempo real e identifica áreas que se están calentando y que son susceptibles de quemarse de forma inminente.

Una vez superado un umbral de temperatura preestablecido, se activan los canones de agua oscilantes.

Una vez extinguido el fuego y enfriado, los cánones de agua cesan automáticamente, lo que garantiza que no se desperdicie el exceso de agua, ya que el sistema solo utiliza tanto como sea necesario para aplastar el fuego.

Desde sistemas de aspersión hasta soluciones de alta presión

Al utilizar el sistema automatizado dirigido por FLIR, las instalaciones con sede en el Reino Unido se ahorran los inconvenientes laborales y de tiempo intensivo de operar bajo inspección manual.

Encabezado por la termografía de FLIR, el sistema de prevención de incendios es sensible, fiable y eficiente. A diferencia de las soluciones tradicionales contra incendios, no hay necesidad de una alerta activada antes de que se pueda implementar una respuesta; en su lugar, la termografía experta puede ver cómo aumentan las temperaturas antes de que un operador o una inspección manual puedan.

En lugar de ser activado por el humo, este sistema puede ver a través de él, tomando lecturas térmicas precisas, cualquier obstáculo que pueda estar ocultando la vista de un operador manual o, de hecho, la lente.

La energía del sitio de residuos ahora se beneficia de menos desperdicio de agua, menos contaminación ambiental y una reducción medible de activos perdidos por daños de incendio que los sistemas de seguridad contra incendios convencionales, todo gracias a la tecnología FLIR que respalda este potente kit.

Artículos relacionados

Elegir una cámara

¿Cuál es la diferencia entre los termómetros de infrarrojos y las cámaras termográficas?

Read more
Back to top