Descarga parcial: ¿Quién necesita detectarla y por qué?


powerlines image.png

FLIR_Line_Ironbow.png

Las descargas parciales que no se detectan pueden poner en peligro la seguridad operativa y la continuidad de varias áreas críticas en los negocios y la sociedad. Este artículo destaca la prevalencia de la descarga parcial y sugiere cuándo los operadores deben centrarse en la detección en etapa temprana.

Las descargas parciales (DP) son una amenaza significativa para los sistemas eléctricos y se estima que contribuyen a un porcentaje significativo de fallos eléctricos. Industrias como la generación, transmisión y distribución de energía requieren una detección temprana obvia de descargas parciales. Sin embargo, en muchas otras industrias, la necesidad de una detección temprana es menos evidente, pero es igual de crucial. ¿Ha determinado si el equipo crítico para su negocio es vulnerable a descargas parciales? De ser así, ¿cuáles son los riesgos asociados a sus operaciones y cuál es la forma más efectiva de reducirlos?

¿Dónde y por qué ocurren las descargas parciales?

Una descarga parcial se refiere al fallo parcial de un aislador que finalmente puede convertirse en un fallo completo, lo que resulta en problemas graves como cortes de energía y accidentes potencialmente peligrosos. Todo tipo de aisladores: sólido, aire, gas, vacío y líquido, son susceptibles a descargas parciales. Dependiendo de su ubicación y origen, se dividen en estas categorías: corona, flotante, superficial y descarga interna. Las causas comunes de las descargas parciales incluyen: la contaminación de la superficie, los defectos del material, la fabricación y la instalación, los daños mecánicos y el desgaste causado por la tensión eléctrica. En pocas palabras, las descargas parciales se producen a diario y son frecuentes en cualquier sistema eléctrico.

NLAcoustics_Sähköasema-DSCF0608.jpg


FLIR_Line_Ironbow.png

¿Qué industrias deberían tomar nota?

La detección temprana de descargas parciales es crucial no solo dentro del sector energético, sino también en muchas otras industrias. Estas industrias incluyen partes de infraestructura crítica que dependen en gran medida de los sistemas eléctricos, como microrredes en aeropuertos, hospitales, puertos, centros comerciales, centros de datos, cargadores de vehículos eléctricos y edificios públicos. Las descargas parciales también pueden interrumpir sistemas y equipos esenciales en servicios públicos como agua, gas, calefacción y telecomunicaciones, afectando nuestra vida diaria. Otras industrias como la minería, el petróleo y el gas, la automoción, la industria aeroespacial y la fabricación también corren el riesgo de sufrir fallos en el sistema debido a descargas parciales.

Las consecuencias de la descarga parcial pueden ser graves y costosas, dado su impacto tanto en las empresas como en la sociedad. Por ejemplo, en la fabricación de acero, donde un suministro continuo de electricidad es crucial, los cortes de energía causados por componentes deteriorados pueden resultar en paradas de producción no planificadas que pueden costar cientos de miles de dólares.

¿Cómo contribuye el mantenimiento predictivo al cumplimiento de la normativa en la industria de la energía eléctrica?

Dado que las interrupciones en el suministro de electricidad tienen consecuencias de gran alcance para la sociedad en su conjunto, es comprensible que la distribución de electricidad esté estrictamente regulada por normas internacionales. Estas incluyen las de SAIDI y SAIFI, que comparan la fiabilidad del rendimiento de las empresas eléctricas y IEC 60270 (ES), IEEE 1434-2014 (NAS) y GB/T 7354-2003 (GB/T7354-2003) (CHS) que supervisan descargas parciales en diferentes tipos de equipos, componentes y sistemas eléctricos.

Para mantener altos estándares de seguridad operativa y prevenir fallos en los equipos críticos, es necesario un equipo de mantenimiento predictivo especializado. El sonido suele ser el primer indicador de problemas eléctricos, incluso antes de que los componentes comiencen a sobrecalentarse, por lo que recomendamos utilizar un dispositivo de imágenes acústicas como el FLIR Si124-PD.™. Este dispositivo detecta sonidos sónicos y ultrasónicos causados por descargas parciales, incluso en entornos industriales ruidosos. Mediante el uso de análisis impulsados por IA, el dispositivo puede identificar el sonido único de las descargas parciales, señalar su ubicación exacta, mostrar el patrón de PD e indicar la fuerza y la etapa de la descarga parcial. La cámara de imágenes acústicas Si124-PD™ es una solución altamente efectiva y fácil de implementar que puede ahorrar tiempo, dinero y proporcionar una capa adicional de seguridad en cualquier entorno donde las descargas parciales sean una preocupación.

Request Demo

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.