Del calor al peligro: Por qué los hornos forestales y los secadores de biomasa necesitan sistemas de detección temprana de incendios

No es ningún secreto que la fabricación de productos forestales depende de hornos y secadoras para preparar madera para el mercado.

Estos procesos críticos eliminan la humedad, estabilizan la madera y mejoran la calidad del producto para optimizar sus activos antes del envío, pero la naturaleza misma de los hornos y secadores también crea uno de los entornos más propensos al fuego en el sector forestal.

No dude de los datos: Cada año se pierden miles de millones debido a incendios industriales

Datos recientes revelan lo costosos que se han convertido los riesgos de incendio en las instalaciones forestales. El año pasado, EE. UU. sufrió más de 38 000 incendios en instalaciones industriales o de fabricación. Según los consultores de riesgos globales TÜV SÜD, esto causó alrededor de 1200 millones de USD en daños, con un porcentaje significativo que se originó en procesos de fabricación que implican altas temperaturas, como operaciones de secado y horno.

Por su propia naturaleza, los incendios que se originan en hornos y secadoras se suman con frecuencia a estadísticas de incendios forestales más amplias, ocultando el papel de los procesos industriales en el riesgo general. Sin embargo, podemos inferir algo de la escala de este peligro impulsado por el calor.

Un reciente resumen de la NFPA indica que, de 2017 a 2021, los departamentos de bomberos de EE. UU. respondieron a una media de 36 784 incendios al año en instalaciones industriales o de fabricación, lo que resultó en más de 1500 millones de USD en daños directos a la propiedad al año. Muchos de estos incendios se originan en el procesamiento de madera, incluidas áreas con hornos, secadores y exposición al polvo combustible.

En 2023, los departamentos de bomberos de EE. UU. respondieron a aproximadamente 110 000 incendios en edificios no residenciales, lo que resultó en 3160 millones de USD en daños a la propiedad; una cifra que incluye incendios en instalaciones de fabricación y sitios de procesamiento de madera donde hay peligros de horno y secador.

Claramente, la naturaleza de los hornos y secadores forestales puede amplificar los riesgos de incendio innatos en dichos sitios. Exponen la madera a temperaturas elevadas y sostenidas, mientras que la presencia de polvo combustible fino, acumulación de resina y alta humedad crea una caja de tinte veraz lista para encenderse con la chispa más pequeña. Incluso un punto caliente menor puede escalarse rápidamente a un incendio a gran escala, lo que provoca pérdidas devastadoras en el inventario, tiempo de inactividad de la producción y costosas reparaciones.

Ver más allá de la amenaza oculta dentro de hornos y secadoras

Los métodos de supervisión tradicionales, como las inspecciones periódicas y manuales y las comprobaciones de temperatura puntuales, simplemente no son eficaces en entornos de alto riesgo. Pueden pasar fácilmente por alto señales de advertencia tempranas sutiles, lo que permite que los puntos calientes internos se desarrollen sin notar detrás de las paredes del horno o en los conductos, donde los niveles altos de humedad y oxígeno varían considerablemente. Estos bolsillos ocultos pueden incendiarse durante horas o días, si se dejan sin interrupciones, antes de que estallen las llamas.

La tecnología de detección temprana de incendios (EFD) de FLIR proporciona una supervisión térmica continua sin contacto diseñada específicamente para estos entornos difíciles. Las resistentes cámaras térmicas de alta resolución de FLIR detectan anomalías de temperatura antes de que alcancen niveles peligrosos, mucho antes de que aparezca humo o llama.

Los dispositivos clave para la detección temprana de incendios en hornos y secadores de biomasa incluyen:

A500f-A700F-3qtrFrtLft-01.png

Sensor inteligente avanzado FLIR A700f

Diseñada para zonas de calor industrial extremo, esta cámara ofrece termografía continua con alarmas programables que se pueden integrar con sistemas SCADA o de extinción de incendios existentes.
A500-EST-3qtrFrtLft.png

Serie FLIR A400/A500

Versátiles y compactas, estas cámaras son perfectas para su instalación dentro de carcasas de secadores o cerca de puntos de transferencia de transportadores donde el riesgo de ignición es alto.
ax8.png

FLIR AX8

Al combinar imágenes térmicas y visibles, ofrece un mapeo de temperatura en tiempo real junto con una verificación visual, lo que reduce las falsas alarmas causadas por el vapor o el polvo.

serie fh-r_smaller.png

FLIR FH Serie R

Una cámara fija multiespectral resistente diseñada para entornos exteriores hostiles como la silvicultura, que combina imágenes térmicas y visibles 4K para detectar riesgos de incendio de forma temprana, verificar puntos calientes instantáneamente a través de VMS y reducir falsas alarmas de escapes de vehículos, lo que la hace ideal para la detección continua y fiable de incendios en áreas remotas de alto riesgo.

Impacto en el mundo real: Prevención de pérdidas antes de que comiencen

horno de madera_1276132686.jpg

En instalaciones de preparación de biomasa y residuos, los sistemas termográficos de FLIR han permitido la detección de puntos calientes ocultos antes de la ignición completa, evitando pérdidas significativas a escala.

Por ejemplo, el sistema de supervisión de residuos de TAV Ludwigslust experimentó cero incendios graves después de implementar un sistema EFD completo de FLIR. Esto se compara con un costoso incidente de incendio anterior en 2014 que requería intervención externa de extinción de incendios y, por la propia admisión de la empresa, podría haber costado hasta 5 millones de euros en pérdidas.

Del mismo modo, en entornos de productos de madera, los sistemas FLIR integrados a través de Viper Imaging supervisan continuamente las anomalías de temperatura, lo que da a los operadores el tiempo necesario para ventilar, limpiar o apagar antes de que se produzca la escalada de incendios.

Por supuesto, más allá de proteger los activos físicos, la detección temprana de incendios ayuda a las fábricas a cumplir con regulaciones de seguridad y seguros cada vez más estrictas. Respalda objetivos forestales sostenibles al minimizar los daños ambientales causados por incendios accidentales.

Diseñado para soportar los entornos hostiles de la silvicultura

Las cámaras FLIR EFD están diseñadas para las exigentes condiciones de hornos y secadoras. Pueden soportar polvo, humedad y temperaturas extremas al tiempo que proporcionan datos térmicos consistentes y de alta fidelidad. Es importante destacar que el análisis integrado reduce las molestas alarmas, centrando la atención en amenazas reales y liberando a los operadores para que se concentren en la producción.

Los retardos causan tiempo de inactividad y daños

Cada minuto cuenta cuando el riesgo de incendio aumenta dentro de un horno o secador de biomasa. Incluso el encendido más pequeño puede envolver rápidamente una instalación, lo que da lugar a días o semanas de inactividad a medida que los equipos luchan por contener el incendio y sus daños posteriores. El coste de la producción perdida, la respuesta a emergencias, la sustitución de equipos y la limpieza ambiental pueden llegar fácilmente a millones, como demuestra TAV Ludwigslust.

La detección térmica temprana de incendios ofrece la advertencia más temprana posible, lo que permite a los operadores actuar de forma decisiva y proteger su negocio.

La acción temprana evita la pérdida de activos

En un sector en el que el calor es esencial, pero el fuego es el enemigo, las soluciones de detección temprana de incendios de FLIR proporcionan a los operadores de ojos vigilantes y a los propietarios de las instalaciones una garantía completa. No espere a que se produzca un desastre en su horno; proteja sus secadoras ahora.

Rellene el formulario para ponerse en contacto hoy mismo con un experto en detección temprana de incendios de FLIR y explorar soluciones personalizadas que mantengan sus operaciones forestales funcionando de forma segura y sin problemas.

Back to top