FLIR u Opgal para la detección de fugas de gas: ¿Cuál es la mejor cámara para ti?


Las cámaras de proyección óptica de imágenes de gas (OGI) son una inversión fundamental para la industria del petróleo y el gas. Por ello, es importante que las empresas elijan una opción óptima y rentable a la hora de seleccionar una cámara OGI para sus programas de detección y reparación de fugas (LDAR). Elegir una cámara solo por su precio puede tener resultados decepcionantes. En su lugar, es mejor comparar el rendimiento de los diferentes modelos sobre el terreno.
Entonces, ¿cómo se pueden comparar las cámaras de la Serie GF de FLIR con competidores como Opgal?
Aunque ambas permitan visualizar gases de metano y otros hidrocarburos, tomar imágenes visuales y ópticas de gas, así como ofrecer certificaciones de seguridad para su uso en áreas peligrosas, la elección de una cámara OGI de FLIR presenta varias ventajas.
Estudiemos más de cerca la comparación entre la cámara GFx320 de FLIR con la EyeCGas® 2.0 (COV) de Opgal.
En primer lugar, veamos el rendimiento de estas cámaras durante un día largo y agotador de inspecciones de LDAR. El cuidadoso diseño de la GFx320 de FLIR cuenta con una pantalla LED reclinable y un visor ajustable que permiten al usuario mantener la cámara en una posición neutra de forma constante mientras toma imágenes en ángulos bajos, altos o incómodos.

El visor luminoso y reclinable te permite ver la escena sin preocuparte por el brillo.

En cambio, la pantalla LCD de la parte trasera de la cámara EyeCGas es un 36 % más pequeña en comparación con la de la GFx320 de FLIR. Además, es estática, es decir, tienes que mover toda la cámara para ver mejor la imagen.
En segundo lugar, veamos las consideraciones de seguridad. La GFx320 cuenta con un teleobjetivo opcional de 6° para que los usuarios puedan visualizar las fugas de gas difíciles de supervisar (DTM) o inseguras para supervisar (UTM) desde una distancia lejana y segura. Incluso con las lentes estándar de 14,5° o 24°, esta cámara, con zoom continuo de 1-8 aumentos, permite a los usuarios aumentar la imagen de las fugas y los objetivos sin ningún riesgo.

Más información sobre FLIR GF77: la solución no refrigerada
más asequible para metano, hexafluoruro de azufre
y otros gases industriales.

¿Qué hay del rendimiento energético? La GFx320 se carga rápidamente (3 horas para una batería completamente agotada frente a las 7 horas de la batería de la EyeCGas). Además, puede cargarse mientras la batería está en la cámara o, si está agotada, puede funcionar conectada a una toma de corriente alterna o directamente a un adaptador de toma de corriente de 12V.


Esto es de especial importancia cuando se utiliza una cámara OGI refrigerada: puedes mantener un funcionamiento continuo sin necesidad de cambiar la batería. En lugar de apagar, cambiar la batería y esperar al siguiente periodo de enfriamiento para encender la cámara, puedes mantenerla encendida y refrigerada. Esto es esencial para aquellos usuarios que tienen unidades cortas entre escaneos. De esta manera, puedes asegurarte de que la cámara esté siempre lista para funcionar. Nunca tendrás que preocuparte por perder ese evento que estás tratando de capturar.
Otra ventaja para tener en cuenta es la interfaz de usuario de FLIR. Las etiquetas de los botones no parecen una gran cosa, sin embargo, ayudan al usuario a llegar al menú correcto de la pantalla mucho más rápido. La interfaz gráfica de usuario de la GFx320 también es fácil de seguir y no ocupa tanto espacio en la pantalla, por lo que nunca se pierde de vista la fuga que se trata tratando.
La cámara GFx320 de FLIR tiene otras ventajas útiles como el puntero láser —ideal para señalar de forma visual un componente de fuga para que pueda ser reparado— y un botón que puedes programar para ver con rapidez aquellas funciones que utilizas con más frecuencia. Todas las cámaras de la Serie GF cuentan con ranuras para tarjetas de memoria extraíbles, en lugar de un almacenamiento fijo integrado, y una función NUC automática —la cual es más rápida, fiable y proporciona una imagen de mayor calidad que la NUC manual.
Por último, existe un profundo conocimiento y apoyo por parte de FLIR en los que puede confiar. En 2005, lanzamos al mercado mundial nuestra primera cámara OGI y, desde entonces, ofrecemos cursos de formación profesional, herramientas de aprendizaje en línea y una extensa biblioteca de artículos y consejos que sirven para garantizar que todos los usuarios de una cámara de la Serie GF de FLIR puedan utilizarla como un experto.
Te animamos a ponerte en contacto con un experto de FLIR para obtener más información sobre toda la línea de cámaras de la Serie GF para metano, hidrocarburos y compuestos orgánicos volátiles (COV).