FLIR se asocia con Providence Photonics para la cuantificación de fugas de gas


FLIR Systems, Inc. se enorgullece de asociarse con Providence Photonics para anunciar la presentación de una nueva tecnología de visualización óptica de imágenes de gas cuantitativa (qOGI, por sus siglas en inglés), diseñada para funcionar únicamente con cámaras de la serie GF de FLIR.
Mediante el uso del QL320™ de Providence Photonics junto con una cámara GFx320 o GF320 de FLIR , los inspectores pueden medir las tasas de fugas de masa (lb/h o g/h) o volumétricas (cc/min o l/min) en la mayoría de hidrocarburos. El QL320 se puede utilizar a diferentes distancias de modo que los operadores pueden supervisar zonas y depósitos de almacenamiento de difícil acceso, así como inspeccionar fugas masivas desde una ubicación segura.
Además, el QL320 ofrece herramientas integradas de detección de temperatura Delta que permiten al usuario evaluar el contraste térmico durante las inspecciones de fugas. Esta técnica garantiza inspecciones con una diferencia de temperatura óptima entre la fuga de gas y el fondo, lo que está directamente en consonancia con los requisitos establecidos en la última normativa de metano de la EPA (OOOOa).
El QL320 es portátil, fácil de usar y proporciona resultados sobre el terreno en cuestión de segundos. Estos vídeos son solo algunos ejemplos de cómo Providence Photonics cuantifica las fugas en libras de gas liberado por hora. El QL320 también puede proporcionar un archivo de mediciones para el análisis y la elaboración de informes.

Salida de escape de un camión: comparación

Válvula de cabezal del pozo: comparación

La OGI cuantitativa representa un avance fundamental en el sector de la tecnología de visualización óptica de imágenes de gas, ya que suprime la necesidad de dispositivos de muestreo secundarios para cuantificar las emisiones de gases. La capacidad del sistema de cuantificar un gas específico es una función de la cámara FLIR, que puede ser más sensible a un compuesto que a otro. Esto se puede medir con respecto a un compuesto de referencia, con el valor resultante denominado factor de respuesta (RF, por sus siglas en inglés).
Por ejemplo, imaginemos que el valor RF del benceno es de 0,75 en referencia al propano. Esto significa que la cámara GF320 de FLIR detecta el benceno casi tan bien como el propano; de hecho, la imagen del benceno es un 75 % tan intensa como la imagen del propano. Un valor RF por debajo de uno ofrecería una imagen potencialmente más débil, mientras que un valor RF sobre uno ofrecería una imagen más intensa (por ejemplo, un RF de 1,75 significa que la imagen es un 75 % más intensa).
Providence Photonics proporciona una calculadora de RF gratuita para determinar el nivel de eficacia con el que las cámaras OGI de FLIR pueden detectar gases específicos. Ya ofrece cálculos de RF para la cámara GF320 de FLIR y los ofrecerá para más cámaras de la serie GF próximamente.
Pruebe la calculadora Providence Photonics: factores de respuesta

Providence Photonics y FLIR también proporcionan un sistema de detección de gas remoto autónomo que facilita aún más la captura de fugas. IntelliRed™ combina la cámara de visualización óptica de imágenes de gas G300a de FLIR con tecnología que resalta los penachos de gas en tiempo real y con protocolos y confirmaciones de fugas en varias etapas que filtran personas, vehículos y otros objetos que puedan interferir con la imagen.
Este sistema es ideal para plataformas petrolíferas, parques de tanques, terminales de carga y cualquier ubicación en la que se produzcan fugas de gases de hidrocarburos. Puede detectar el gas a 152 metros de distancia y emitir una alarma para la detección proactiva del escape.
Más información sobre IntelliRed™