La FLIR ONE® Edge Pro para iOS® y Android es una cámara termográfica de vanguardia que tiene el potencial de revolucionar la forma en que los profesionales de la automoción realizan inspecciones. La tecnología termográfica proporciona a los técnicos de automoción una potente herramienta para identificar y diagnosticar varios problemas en vehículos de forma rápida y precisa. Pero a diferencia de otros generadores de imágenes térmicas, el Edge Pro cuenta con capacidades inalámbricas que permiten a los técnicos inspeccionar áreas de difícil acceso y de difícil visión con más comodidad, eficiencia y libertad de movimiento. Con su diseño compacto y conexión inalámbrica, la FLIR ONE Edge Pro tiene el potencial de agilizar las inspecciones automotrices, lo que conduce a diagnósticos más precisos, a un menor tiempo de resolución de problemas y, en última instancia, a un mejor rendimiento y seguridad del vehículo.

Estas son cinco formas en las que se puede utilizar la FLIR ONE® Edge Pro para agilizar las inspecciones automotrices:

Encuentre fugas de escape

Una cámara termográfica es una valiosa herramienta para identificar fugas de escape en un vehículo. Al inspeccionar en busca de fugas de escape con la FLIR ONE Edge Pro, los técnicos pueden escanear rápida y fácilmente las conexiones entre el colector, las tuberías, las juntas visibles y las juntas en un tiempo récord. La cámara puede ayudar a detectar variaciones de temperatura que pueden indicar la presencia de una fuga de escape.

Además, FLIR MSX® (imagen dinámica multiespectral) proporciona imágenes térmicas vibrantes añadiendo detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen infrarroja en tiempo real. Al capturar simultáneamente imágenes térmicas y visibles, la tecnología MSX añade bordes, texturas y detalles visibles a la imagen térmica, creando una representación visual más completa del sistema de escape y cualquier anomalía dentro del sistema de escape.

Fuga de escape.png

Inspeccione los elementos térmicos en busca de rejillas de descongelación

Las rejillas de descongelación desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar una visibilidad clara en condiciones de frío, pero los problemas con los elementos calefactores pueden impedir su funcionalidad. Con la FLIR ONE Edge Pro, los profesionales de la automoción pueden realizar inspecciones de rejillas de descongelación con mayor comodidad y eficiencia. Al transmitir de forma inalámbrica los datos térmicos a un smartphone o tableta, los técnicos pueden analizar instantáneamente la distribución de temperatura a través de las rejillas de descongelación y pueden comparar las condiciones desde dentro y fuera del coche de forma mucho más cómoda que lo que permitiría una cámara termográfica tradicional. Con esta tecnología inalámbrica, se pueden localizar, diagnosticar y tratar en menos tiempo posibles problemas como elementos térmicos, puntos calientes o puntos fríos defectuosos o ineficientes.

Problema de rejilla de descongelación.png

 

Solucione problemas de aire acondicionado

Una cámara térmica es una herramienta muy útil a la hora de identificar problemas con un sistema de aire acondicionado de automoción; sin embargo, puede ser difícil identificar la causa raíz del problema, ya que las ventilaciones son visibles dentro de la cabina y la mayor parte del sistema está oculta y es difícil de acceder. Con las capacidades inalámbricas de FLIR ONE Edge Pro, los profesionales de la automoción pueden ver esencialmente ambas áreas del sistema al mismo tiempo. Las capacidades de transmisión inalámbrica de Edge Pro permiten a varios técnicos ver diferentes partes del sistema simultáneamente. Esto les permite identificar posibles problemas como sobrecalentamiento, fugas de refrigerante u obstrucciones que pueden impedir el rendimiento del sistema.

fuga de CA .png
Posible fuga del sistema de CA
buen valor ac.png
El sistema de CA funciona correctamente

Inspeccione los tambores de freno

Las inspecciones de tambores de freno tradicionales pueden ser complicadas debido al acceso y la visibilidad limitados. Sin embargo, con las capacidades inalámbricas de FLIR ONE Edge Pro, los profesionales de la automoción ahora pueden agilizar y mejorar las inspecciones de tambores de freno con una facilidad notable.

Al inspeccionar tambores de freno, la funcionalidad inalámbrica de la FLIR ONE Edge Pro permite a los técnicos moverse libremente alrededor del vehículo, capturando imágenes térmicas detalladas de los tambores de freno desde varios ángulos. Al transmitir de forma inalámbrica los datos térmicos a un smartphone o tableta, los técnicos pueden analizar instantáneamente la distribución de temperatura en los tambores de freno, identificando posibles anomalías como calentamiento desigual, sobrecalentamiento o signos de desgaste. Estos valiosos conocimientos permiten la detección temprana de problemas, lo que facilita medidas proactivas de mantenimiento o reparación para garantizar un rendimiento y seguridad de frenado óptimos.

Diagnostique los problemas del convertidor catalítico

Los convertidores catalíticos desempeñan un papel crucial en la reducción de las emisiones perjudiciales de los vehículos, pero diagnosticar problemas con estos componentes puede ser difícil debido a su ubicación y las firmas de calor. Sin embargo, con las capacidades inalámbricas de FLIR ONE Edge Pro, los profesionales de la automoción pueden realizar inspecciones de convertidores catalíticos con mayor comodidad y eficiencia. Pueden maniobrar alrededor del vehículo, capturando imágenes térmicas detalladas del convertidor catalítico desde varios ángulos sin las restricciones de cables o conexiones físicas. Y con el tamaño compacto, la FLIR ONE Edge Pro puede entrar en estos espacios más estrechos y de difícil acceso con mucha más facilidad y comodidad.

La FLIR ONE Edge Pro representa un importante avance en las inspecciones de automóviles, revolucionando la forma en que los profesionales abordan las tareas de diagnóstico y mantenimiento.

Su tecnología inalámbrica realmente la distingue como un activo inestimable en la industria automotriz, lo que facilita inspecciones más eficientes y precisas, lo que finalmente conduce a una mayor fiabilidad del vehículo y operaciones y seguridad optimizadas para todos.

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.