La termografía ayuda al ciclista líder a encontrar la posición óptima del ciclista

Uno de los estudios de ajuste de bicicletas más avanzados del mundo está aprovechando las ventajas de la tecnología termográfica Flir para ampliar los límites de la ciencia deportiva y la biomecánica en todos los niveles del ciclismo. Ubicado en Amberes, Bélgica, Bikefit Van Staeyen utiliza imágenes infrarrojas generadas por Flir para visualizar el calor corporal y la distribución de la presión en tiempo real, optimizando posteriormente la posición del ciclista y la configuración de la bicicleta.

Bikefit Van Staeyen ofrece accesorios profesionales para bicicletas basados en más de 20 años de experiencia en ciclismo. Fundada por los hermanos Kevin y Michael Van Staeyen (antiguo ciclista profesional de carreras de carreteras), la empresa ha construido su éxito sobre una amplia experiencia en ciencia deportiva, biomecánica y ciclismo. Lo que comenzó como una pasión por la precisión y el rendimiento evolucionó hasta convertirse en uno de los estudios de ajuste de bicicletas más avanzados del mundo.

El principal diferenciador de Bikefit Van Staeyen es su enfoque de doble experto: cada ajuste de la bicicleta lo realizan ambos hermanos que trabajan juntos, combinando el análisis técnico y la experiencia ciclista profesional con la comprensión médica. 

«Esta sinergia nos permite identificar patrones y disfunciones mucho más allá de lo que los sistemas convencionales pueden capturar», explica Kevin.

Información en tiempo real

Una parte fundamental del proceso es el uso de la tecnología termográfica avanzada de Flir, que proporciona una visión en tiempo real de las asimetrías fisiológicas, la distribución de la presión y los desequilibrios musculares subyacentes. 

«Utilizamos una cámara de infrarrojos Flir para estudiar un mapa de calor de un ciclista pedaleando para optimizar la posición del cuerpo y la configuración de la bicicleta», dice Kevin. «Al combinar la termografía con el seguimiento del movimiento, el análisis de la fuerza y los datos EMG [electromiográficos], podemos ver lo que otros solo pueden adivinar: cómo reacciona, compensa y se adapta el cuerpo del ciclista bajo carga. Hemos denominado a nuestra aplicación de termografía “Lava.flow”, un proceso que nos permite comprender y optimizar las áreas propensas a lesiones, la activación muscular y los puntos de presión de una forma completamente nueva”.

Bikefit Van Staeyen utilizó inicialmente una cámara termográfica Flir E76, pero desde entonces ha migrado a la nueva E96. La E96 es la primera cámara con empuñadura de pistola de Flir con una resolución térmica de 640 × 480, lo que permite a los usuarios inspeccionar objetivos de forma segura y rápida. Este sensor avanzado ofrece una cobertura completa de objetivos cercanos y distantes a través de una gama de opciones de lentes. Además, Flir Ignite proporciona la carga automática de imágenes E96 directamente desde la cámara a la nube para un almacenamiento y uso compartido fáciles y seguros.

Como pioneros en el análisis térmico para aplicaciones ciclistas, Bikefit Van Staeyen trabaja en estrecha colaboración con Thermal Focus, socio de Flir Platinum y almacenista de la mayor selección de cámaras de infrarrojos Flir en la región del Benelux (Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo).

Temperatura enfocada

Los puntos calientes y fríos identificados por las cámaras térmicas Flir sirven como indicadores directos de cómo funciona el cuerpo de un ciclista en la bicicleta. Un aumento excesivo de la temperatura en determinadas áreas puede indicar sobreesfuerzo, fricción o mala postura. 

Con el Flir E96, Bikefit Van Staeyen puede: detectar puntos calientes y zonas de presión elevada en el sillín, las zapatillas o el manillar; identificar la carga muscular asimétrica y los patrones de activación desequilibrados; analizar restricciones vasculares que pueden provocar entumecimiento o un rendimiento reducido; y detectar irregularidades térmicas que podrían indicar una sobrecarga.

Con este análisis térmico en profundidad, los hermanos pueden identificar una serie de problemas que impulsan ajustes para una experiencia de conducción óptima. Por ejemplo, la distribución asimétrica del calor alrededor de la rótula apunta a un posible problema biomecánico, mientras que un exceso de calor en la bola del pie normalmente significa una colocación incorrecta de la posición de la cala. Del mismo modo, el aumento de la temperatura en la parte inferior de la espalda podría deberse a un mecanismo compensatorio o a un ajuste incorrecto del sillín.

"Aunque los ajustes de bicicletas tradicionales suelen basarse en la observación y el tacto, utilizamos mediciones objetivas basadas en datos de la cámara térmica Flir", revela Kevin. «Nuestro proceso Lava.flow nos proporciona información única en tiempo real sobre cómo responde el cuerpo de un ciclista mientras pedalea. A modo de ejemplo, recientemente ayudamos a un ciclista a experimentar dolor de rodilla inexplicable durante las rutas. Utilizando nuestra tecnología de imágenes infrarrojas Flir, observamos una acumulación excesiva de calor en la tibia [músculo anterior tibial]. Gracias a la generación de imágenes Flir de este aumento de calor y nuestro software de longitud de pierna, descubrimos que esta pierna era estructuralmente más corta y que el ciclista tenía que tirar del pedal excesivamente hacia arriba al montar en bicicleta, lo que provocaba dolor en la rodilla».

Todos los niveles de ciclista

Los ciclistas que recurren a Bikefit Van Staeyen para obtener asistencia van desde aficionados dedicados hasta profesionales del World Tour. Confían en la empresa por el mismo motivo: la atención al detalle. Desde la presión del sillín hasta la carga neural; desde la dinámica de la manivela hasta la asimetría térmica, no queda ninguna variable sin explorar. La empresa también es pionera en el ámbito del ajuste de bicicletas a nivel universitario, una novedad en Europa, colaborando con la Universidad de Amberes para integrar enfoques basados en datos. 

“Queremos servir como socio fundamental y punto de referencia para la tecnología de cámaras térmicas dentro del deporte del ciclismo”, concluye Kevin. «Nuestra ambición es ayudar a dar forma al futuro de los diagnósticos de rendimiento, no solo para nuestros propios atletas, sino como centro de conocimiento y tecnología para equipos y ciclistas de todo el mundo. Gracias a nuestra experiencia y experiencia, podemos demostrar el inmenso potencial de la termografía en el análisis biomecánico y de rendimiento».

Artículos relacionados

Aspectos destacados de la aplicación

Painting with Heat: Artist Uses FLIR Cameras to Make and Display His Heated Thermal Canvas

Read more
Historia de la aplicación

África por la noche

Read more
Conceptos fundamentales

Top 5 Mistakes That New Thermographers Make

Read more
Back to top