Cómo Flir respalda cada etapa crítica del centro de datos moderno


En los centros de datos, el tiempo de actividad no es solo una métrica, es el producto. Cada minuto de inactividad representa la pérdida de ingresos para los clientes, posibles infracciones de SLA y daños a la reputación que pueden tardar años en repararse. Los equipos de operaciones necesitan detectar problemas antes de que se conviertan en fallos y fallos antes de que se conviertan en interrupciones.
Por eso la detección temprana es tan importante. Las anomalías térmicas en sistemas eléctricos y mecánicos críticos rara vez aparecen fuera de la nada. El calor se acumula antes del fallo. Los componentes se degradan antes de romperse. El rendimiento de refrigeración cambia antes de que los sistemas se apaguen. Cuanto antes los equipos puedan ver esas señales de advertencia, mayor será su oportunidad de intervenir antes de que un fallo se convierta en una interrupción.

Termografía de una persona agachada detrás de un camión
Las cámaras térmicas ven calor. No les importan la oscuridad, la lluvia, la niebla o las formaciones de nubes particularmente dramáticas. Combínelo con un radar que pueda barrer una amplia área y detecte movimiento y tendrá un sistema de confirmación de tecnología doble desarrollado originalmente para la seguridad del sitio nuclear.

Los focos alrededor de la envolvente del edificio no deben permanecer encendidos. Deben encenderse cuando la cámara y el sistema de radar estén de acuerdo en que ha aparecido algo que vale la pena iluminar. Hasta entonces, el sitio funciona en la oscuridad, mejor para las comunidades vecinas, mejor para el consumo de energía y mucho más alarmante para cualquiera que asumiera la oscuridad significaba que no se les observaba.
Antes de colocar cualquier producto de seguridad en un sitio, los planificadores deben comprender el diseño de la ubicación, las rutas de aproximación y las limitaciones de cobertura.
La herramienta de planificación de sitios Raven respalda esta fase crítica de planificación con una planificación de sitios de seguridad de nivel profesional basada en una experiencia intuitiva basada en Google Maps. Al modelar visualmente un sitio, los equipos pueden identificar posibles vulnerabilidades, comprender los patrones de tráfico y planificar la colocación del sensor con confianza antes de que comience la instalación.
Raven ayuda a los diseñadores a simular y colocar tecnologías de seguridad clave, como radar terrestre, cámaras PTZ y cámaras fijas multiespectrales, directamente en el mapa del sitio. La herramienta visualiza el alcance y el campo de visión de la cámara, lo que ayuda a los equipos a validar la cobertura, minimizar los puntos ciegos y equilibrar la detección de área amplia con la verificación dirigida.
Raven apoya proyectos perimetrales ayudando a los equipos a:
Raven convierte el diseño perimetral en un proceso deliberado y repetible, lo que garantiza que el radar proporcione una conciencia de área amplia, que las cámaras térmicas se coloquen para una confirmación fiable y que las cámaras visibles se coloquen donde más importan el detalle y el contexto.
Un número significativo y creciente de centros de datos no está completamente conectado a la red. Las conexiones de servicios públicos en áreas de alta demanda pueden tardar años y, mientras tanto, las instalaciones funcionan con generadores. Las cámaras termográficas y acústicas de Flir vigilan los sistemas generadores en busca de las firmas que preceden al fallo.

Cámara de imagen acústica de la serie Flir Si2 que detecta descargas parciales (PD)
Un fallo eléctrico en desarrollo genera calor resistivo antes de generar nada más. Una cámara térmica ve que, desde una distancia de trabajo segura, sin EPP, sin el medio día de preparación que requiere una inspección tradicional de proximidad cercana, lo que facilita el cumplimiento de las regulaciones NFPA 70B.

En la supervisión de salas eléctricas, Flir detectó fallos 72 horas antes que los sistemas de la competencia en estudios de caso documentados.
Los grandes generadores de gas natural pueden requerir inspecciones periódicas de detección óptica de gas dependiendo de la jurisdicción, y las instalaciones de enfriadores más grandes en EE. UU. pueden estar sujetas a los requisitos de inspección anuales vinculados a la Ley AIM. En términos prácticos, Flir puede soportar ambos lados de ese desafío: la visualización óptica de imágenes de gas para la detección de fugas y las cámaras de automatización para la avería mecánica y el sobrecalentamiento.
Flir ayuda a los operadores a detectar el sobrecalentamiento del bastidor, la degradación de la PDU, los puntos calientes del cable y el riesgo de incendio en fase temprana antes de que el humo se propague o las alarmas se intensifiquen. Esto hace que la supervisión térmica sea especialmente valiosa en entornos de espacio blanco donde una intervención temprana puede evitar interrupciones, daños en el equipo o algo peor.
Flir ayuda a los operadores remotos a distinguir entre problemas genuinos y ruido, lo que da a los equipos más confianza en lo que ven antes de enviar recursos o elevar un problema.

Al combinar la tecnología térmica, visible y de radar para seguridad, y la térmica, acústica y OGI para mantenimiento, transforma un mosaico de dispositivos en un sistema único, cohesivo e inteligente que protege sus instalaciones desde cualquier ángulo.
El perímetro permanece seguro. La infraestructura eléctrica permanece supervisada. Los enfriadores cumplen con las normas. La planta mecánica se mantiene por delante de los fallos. Y su equipo de operaciones se mantiene informado, con menos falsas alarmas, una detección más fuerte en todas las condiciones, decisiones más rápidas y una plataforma que se escala con sus sitios, su riesgo y sus ambiciones.