¿Qué es FLIR Nexus y por qué es importante?


La conciencia situacional implica comprender una circunstancia determinada, recopilar información relevante, analizarla y tomar decisiones informadas para abordar cualquier riesgo potencial.
Al aplicar esto a la seguridad perimetral, es una práctica común ver diseños que fortalezcan el perímetro; pero una vez que se produce esa alarma, es poco común tener un sistema que proporcione la cobertura continua y la información relevante que los operadores necesitan para tomar una decisión informada a medida que progresa la posible amenaza.
Por lo tanto, al pensar en un diseño de perímetro tradicional, esperaría ver algún tipo de sistema de detección de intrusiones que abarque una variedad de tecnologías. A menudo, FLIR trabaja con los clientes para configurar una barrera virtual que incluya una combinación de cámaras térmicas y visibles junto con análisis de detección. Juntos, estos sistemas pueden proporcionar información precisa sobre personas o vehículos en el perímetro.
Sin embargo, es la acción que se produce después de una violación perimetral lo que determina cómo debe responder un equipo de seguridad. Por desgracia, esto es donde vemos brechas en los diseños de sistemas de seguridad y, en última instancia, puede significar que el operador no tiene una conciencia situacional total.
Aquí es donde entra en juego FLIR Nexus. Nexus es un protocolo de comunicación patentado que ayuda a salvar la brecha entre dispositivos y sistemas, lo que garantiza una comprensión más completa del entorno fuera y dentro de un perímetro de seguridad.
Crear la capa de seguimiento de un sistema de detección y proporcionar una conciencia situacional completa requiere que un integrador de sistemas coordine la comunicación entre muchas tecnologías diferentes. Sin un sistema de comunicación general, este tipo de coordinación puede ser bastante complicado, lo que requiere que el integrador configure una serie de reglas para identificar primero el objetivo, clasificarlo como una amenaza, localizar la ubicación física y luego rastrear el objetivo a medida que se mueve. Es poco probable que esta amenaza potencial permanezca en el campo de visión de un solo sensor, por lo que el integrador tendría que coordinar aún más las comunicaciones entre diferentes sensores para mantener la continuidad a medida que se mueve el objetivo.
A menudo, para ejecutar este nivel de conciencia situacional, un cliente necesitaría algún tipo de software avanzado que recopile los geodatos que presenta una variedad de sensores diferentes y luego coordine las transferencias adecuadas a medida que se mueve el objetivo.

FLIR Nexus proporciona a los clientes la conciencia situacional necesaria para los espacios exteriores al permitir que los dispositivos periféricos se comuniquen en formato de servidor/cliente sin necesidad de software o servidor en el medio. No hay necesidad de software o servidores adicionales, lo que reduce el coste de propiedad en comparación con soluciones similares en el mercado. Los dispositivos FLIR Nexus también permiten una instalación simplificada, ya que todos los dispositivos periféricos se comunican en tiempo real y no hay nada que configurar en la cabecera.
Cuando se combina con el análisis de cámaras de FLIR para la detección, este sistema de seguridad total puede identificar, localizar y rastrear objetivos, todo en el borde. A medida que una amenaza potencial se mueve por la escena, los dispositivos habilitados para Nexus comunican los geodatos a otros dispositivos Nexus y proporcionan transferencias sin problemas para un seguimiento continuo. Esto permite a un operador tener la información relevante necesaria para tomar decisiones informadas sobre lo que está sucediendo, proporcionando así una conciencia situacional completa. Dado que todos los dispositivos FLIR tienen controladores ONVIF, toda la información de vídeo se puede grabar en cualquier VMS.
Otra ventaja de Nexus es que permite a los clientes ampliar su cobertura en grandes áreas utilizando menos dispositivos. Esto hace que proporcionar una conciencia situacional completa sea mucho más asequible.
Por ejemplo, considere un aparcamiento de edificios comerciales. Intentar cubrir una zona tan grande a menudo presenta muchos desafíos, como una baja visibilidad por la noche y una infraestructura mínima. Con los sensores Nexus de FLIR podemos cubrir 180 grados desde un edificio con solo tres dispositivos. Dos radares de pantalla plana pueden proporcionar detección para un campo de visión de 180 grados, y una cámara multiespectral de posicionamiento horizontal e vertical proporcionará visibilidad tanto de día como de noche. Los dispositivos que permiten la programación de alarmas y la configuración de zonas, por lo que con tres dispositivos podemos detectar y rastrear cualquier amenaza potencial que esté en el área fuera del horario deseado.



Hoy en día hay muchas opciones en lo que respecta a análisis. Si desea recibir una notificación sobre algún tipo de detección, probablemente haya un análisis para ello. Cuando se trata de la seguridad perimetral, ¿estos análisis ayudan a proteger su entorno o terminan creando falsas alarmas que hacen que la solución general sea menos eficaz? Los dispositivos compatibles con Nexus de FLIR ayudan a los clientes a crear una solución simplificada a un menor coste, al tiempo que garantizan que la información proporcionada al operador no solo sea relevante sino precisa.