Cámaras termográficas ayudan a garantizar la seguridad contra incendios en los túneles

Los incendios en túneles pueden tener efectos devastadores tanto en personas como en la infraestructura. Las consecuencias de los incendios en los túneles, en los peores casos pueden resultar devastadoras: muertes, daños materiales y bloqueo de importantes líneas de infraestructura. La prevención eficaz de incendios, su detección y control pueden salvar vidas y evitar grandes costes. Los operarios de túneles y los equipos de emergencia siempre han confiado en la tecnología inteligente para estas tareas. La termografía es una de estas tecnologías.

Aunque las cámaras CCTV tradicionales siguen siendo una opción para la vigilancia de túneles, las cámaras termográficas tienen una serie de ventajas que ofrecer. En los túneles, las cámaras termográficas se utilizan para controlar los flujos de tráfico o detectar incidentes en una etapa temprana. En otras aplicaciones, como la extinción de incendios, las cámaras termográficas son una ayuda fiable a la visión humana, ya que pueden ayudar a los bomberos a ver a través del humo o detectar puntos calientes . La termografía utiliza información sobre la temperatura proveniente del entorno. No necesita ningún tipo de iluminación para funcionar y, por lo tanto, tiene algunas ventajas claras sobre las cámaras visuales e incluso sobre visión humana.

  • Ven a través del humo: una de las mayores ventajas de las cámaras termográficas en el campo de la seguridad de túneles es que pueden ver eficazmente a través de muchos tipos de humo. Esto la convierte en la tecnología ideal para que los equipos de respuesta a emergencias encuentren su camino a través de un túnel lleno de humo o para que los sistemas de detección de incidentes puedan detectar los incidentes a tiempo.
  • No les afecta el resplandor solar: el resplandor del sol ciega a las cámaras de vídeo convencionales, ocultando vehículos, personas y animales. Las cámaras termográficas ignoran este resplandor y solamente responden a las señales de calor que detectan.
  • No les afectan los faros: los faros crean confusión a las cámaras de CCTV.  Provocan llamadas falsas o perdidas, lo cual hace imposibilita una observación precisa del tráfico de las autopistas por la noche. Las cámaras termográficas son inmunes al resplandor de los faros y pueden ver con claridad.
  • Ven a través de las sombras: las cámaras de video pueden pasar por alto peatones, ciclistas, animales e incluso automóviles si están en zonas sombreadas  Este es especialmente el caso en la entrada o salida de un túnel, que puede estar muy oscuro en el interior debido a las sombras y muy brillante en el exterior debido a la luz solar. Pero, dado que las cámaras termográficas ven el calor y no la luz, no existen sombras en el mundo térmico, por lo que esto no afectará la visualización
  • Vista nocturna de largo alcance: por la noche, las cámaras de vídeo ven una carretera como una fila de luces solamente, lo que imposibilita la recolección de datos y la evaluación de incidentes. Sin embargo, las cámaras termográficas detectan las señales de calor claramente a kilómetros de distancia. Asimismo, proporcionan una imagen clara de vídeo arcenes para saber si hay vehículos aparcados u otros peligros.

 

Back to top