Información del tráfico en tiempo real


Las ciudades y los departamentos de transporte confían en la precisa información en tiempo real para operaciones cotidianas. Acyclica ofrece una precisión sin precedentes para la información de tráfico en tiempo real, lo que incluye arterias señalizadas y carreteras nacionales de tránsito libre. Estar al corriente de la información del tráfico ayuda a aumentar la eficiencia de la red y puede salvar vidas. La información de tráfico en tiempo real es vital para la subsistencia y la seguridad de la mayoría de las grandes ciudades metropolitanas, y Acyclica ofrece algunas de las mejores herramientas para ver y analizar el tráfico en tiempo real.
La congestión es inevitable en muchas de las carreteras que usamos a diario. Cuando un accidente interrumpe el tráfico o si no se optimiza la coordinación entre señales, la congestión resultante a menudo se multiplica y puede durar mucho tiempo.
Acyclica permite a los municipios trazar un mapa de la congestión y gestionarla de forma rentable y en poco tiempo. Ofrecemos al sector conocimientos para una gestión activa de la congestión. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre las ofertas de Acyclica, incluida la gestión de la congestión.

Acyclica también puede conectar varias agencias interesadas en compartir la información seleccionada con las jurisdicciones limítrofes o con MPO para crear una red de tráfico más cooperativa.

En una emergencia, los segundos salvan vidas. Acyclica ofrece la información más precisa de tráfico en tiempo real, que puede utilizarse para calcular la ruta más rápida entre un origen y un destino. Si debe planificar la ruta de una ambulancia, entregar unos paquetes o simplemente ir al trabajo, Acyclica puede garantizar la ruta más rápida.
La tecnología Acyclica es el único sensor ITS de arcén que puede discriminar tiempos de recorrido y velocidades en carriles administrados (carriles rápidos, vehículos con varios pasajeros [HOV], etc.) y los carriles de uso general que utilizan únicamente detectores de arcén. Esto habilita el análisis en tiempo real y la comparación de velocidades incluso para rutas laterales y autopistas para una completa conciencia situacional. Medir la congestión dentro y fuera de la autopista es fundamental para aplicaciones como peajes dinámicos, tarifas de congestión y medición de rampas.