Por qué es importante preparar el futuro: Cambio de LDAR a LDAQ con la detección óptica cuantitativa de gas (QOGI)

Este artículo forma parte de nuestra serie continua que analiza por qué añadir OGI cuantitativa (QOGI) a un régimen de detección y reparación de fugas (LDAR) es fundamental para mejorar la eficiencia y la seguridad, fortalecer el cumplimiento y optimizar los programas de supervisión de metano.

Los programas de detección y reparación de fugas (LDAR) han sido durante mucho tiempo la base de la gestión de emisiones en operaciones de petróleo y gas, petroquímicas e industriales. Durante décadas, estos programas se han centrado en identificar fugas, repararlas y demostrar el cumplimiento de las normativas medioambientales.

Pero la industria sigue evolucionando. El panorama normativo actual, las expectativas ESG y las prioridades operativas están impulsando un cambio más allá de la simple detección. Se pide a los operadores no solo que encuentren fugas, sino que también las comprendan, para cuantificar las emisiones, rastrear las tendencias a lo largo del tiempo y demostrar un progreso medible hacia los objetivos de reducción.

Esta evolución refleja un cambio más amplio de los programas LDAR solo de detección a enfoques que integran tanto la detección como la cuantificación de emisiones. 

En el centro de este cambio se encuentra Quantitative Optical Gas Imaging (QOGI), una tecnología que se basa en la generación tradicional de imágenes ópticas de gas (OGI) añadiendo la capacidad de estimar las tasas de emisión directamente en el punto de inspección.

Para muchos operadores, QOGI no solo representa una mejora incremental, sino un paso práctico para preparar sus programas de supervisión de emisiones para el futuro.

El cambio de la detección a la toma de decisiones

Los flujos de trabajo LDAR tradicionales están diseñados para responder a una pregunta sencilla:

¿Hay una fuga y dónde está?

La generación óptica de imágenes de gas (OGI) transformó este proceso al permitir a los operadores visualizar las emisiones de gas en tiempo real. Mediante el uso de cámaras de infrarrojos ajustadas a las características de absorción de hidrocarburos como el metano, OGI hace visibles las fugas invisibles como columnas en movimiento contra un fondo en contraste.

Imagen de gas ADGiLE

Este fue un gran paso adelante tanto en eficiencia como en seguridad. Sin embargo, la OGI es históricamente cualitativa. Aunque muestra dónde se producen las emisiones, no mide el tamaño ni la tasa de emisión. QOGI amplía esta capacidad.

Al aplicar modelos de calibración y análisis de columnas a imágenes infrarrojas, QOGI convierte los datos visuales en una tasa de emisión estimada. 

Por qué LDAQ se está convirtiendo en el nuevo estándar

El movimiento hacia el LDAQ está impulsado por varios factores convergentes:

1. Expectativas normativas ampliadas

Los marcos normativos recientes, incluidas las reglas actualizadas de metano de la EPA, están poniendo más énfasis en la elaboración precisa de informes, la transparencia y la responsabilidad. Se espera que los operadores no solo identifiquen las emisiones, sino que también demuestren reducciones con el tiempo.

2. Mayor frecuencia de supervisión

Las instalaciones deben supervisar más activos, con más frecuencia. Esto aumenta el volumen de datos que se deben recopilar, analizar y notificar.

3. Informes ESG y corporativos

Los inversores y las partes interesadas exigen divulgaciones más detalladas sobre el rendimiento de las emisiones. La cuantificación permite informes y análisis comparativos más significativos.

4. Eficiencia operativa

Comprender qué fugas importan más permite a los operadores priorizar recursos y reducir el trabajo innecesario.

Basado en flujos de trabajo LDAR existentes

Uno de los desafíos a la hora de adoptar nuevas tecnologías es la necesidad de volver a formar al personal o revisar los procesos existentes. Esto es especialmente cierto en sectores en los que la seguridad, el cumplimiento y la continuidad operativa son fundamentales.

Los técnicos formados en sistemas OGI pueden realizar la transición a QOGI con cambios mínimos. El proceso de inspección sigue siendo prácticamente el mismo:

  • Utilice una cámara de infrarrojos para escanear el equipo
  • Identifique visualmente las emisiones
  • Capturar documentación para la elaboración de informes

Como Craig O’Neil, director de desarrollo comercial de OGI en Flir, señala: 

“QOGI permite a los operadores ir más allá de la identificación simple al proporcionar mediciones rápidas y listas para tomar decisiones que se adaptan directamente a los flujos de trabajo existentes de LDAR, MRV y creación de informes”. 

De inspecciones instantáneas a programas basados en datos

Los programas LDAR tradicionales suelen ser episódicos. Las inspecciones se realizan a intervalos establecidos y los resultados se registran como eventos discretos.

QOGI es compatible con un enfoque más continuo y basado en datos. Debido a que cada inspección incluye tanto detección como cuantificación, los datos resultantes se pueden utilizar para:

  • Realice un seguimiento de las tendencias de emisiones a lo largo del tiempo
  • Identifique problemas recurrentes o equipos de alto riesgo
  • Evaluar la eficacia de las reparaciones
  • Respaldar los inventarios y la elaboración de informes de emisiones

Esto transforma el LDAR de una actividad impulsada por el cumplimiento en una fuente de información operativa.

Permitir una respuesta más rápida a emisiones de alto impacto

No todas las fugas son iguales. Algunas emisiones son pequeñas e intermitentes, mientras que otras representan una pérdida significativa del producto o un riesgo para la seguridad. Los flujos de trabajo tradicionales suelen requerir pasos de medición adicionales para determinar qué fugas deben priorizarse.

QOGI acelera este proceso. Al estimar las tasas de emisión durante la inspección inicial, QOGI permite a los operadores:

  • Identifique fugas grandes de inmediato
  • Priorice las reparaciones en función del impacto
  • Asignar recursos de forma más eficaz

En un futuro entorno orientado a LDAQ, la capacidad de actuar rápidamente sobre emisiones de alto impacto será un componente esencial del cumplimiento y el rendimiento operativo.

Integración con tecnologías de supervisión emergentes

Es poco probable que las estrategias de supervisión de emisiones futuras dependan de una sola herramienta. En su lugar, combinarán varias tecnologías, incluidas:

  • Sistemas OGI/QOGI portátiles para inspecciones a nivel de componentes
  • Sistemas de supervisión fijos para una observación continua
  • Detección por satélite o aérea para detección en todo el sitio

Debido a que opera a nivel de origen, QOGI proporciona datos detallados y procesables que complementan tecnologías de detección más amplias. Cuando una fuga se identifica de forma remota (por ejemplo, mediante un satélite o un sensor fijo), se puede utilizar QOGI para verificar y cuantificar la emisión in situ.  Esto no solo hace que la detección y la cuantificación sean más eficientes a nivel de componente, sino que también ayuda a cumplir algunos de los requisitos de capas para LDAQ al combinar tecnologías de arriba abajo y de abajo arriba.  

Apoyo a la transición sin interrupciones

Uno de los aspectos más importantes de la preparación para el futuro es minimizar las interrupciones.

«Los operadores no pueden permitirse pausar las operaciones ni realizar cambios en el sistema a gran escala para adoptar nuevas tecnologías. Cualquier solución debe integrarse sin problemas en los flujos de trabajo existentes a la vez que ofrece un valor inmediato», dice O’Neill.

La QOGI es adecuada para este requisito porque está diseñada para detectar y cuantificar en un flujo de trabajo conocido. Esta doble capacidad significa que los operadores pueden comenzar a incorporar la cuantificación en sus programas LDAR sin:

  • Sustitución del equipo existente
  • Rediseño de protocolos de inspección
  • Aumento significativo del tiempo de inspección

Preparado para el futuro a través de la evolución práctica

La preparación para el futuro no consiste en predecir todos los cambios normativos o tecnológicos. Se trata de adoptar herramientas y procesos que sigan siendo relevantes a medida que evolucionan los requisitos.

QOGI respalda este objetivo al:

  • Alinearse con el creciente énfasis en la cuantificación
  • Mejora del valor de los flujos de trabajo LDAR existentes
  • Proporcionar datos procesables tanto para el cumplimiento como para las operaciones
  • Integración con ecosistemas de supervisión más amplios

A medida que el sector sigue avanzando hacia LDAQ, las tecnologías que combinan detección, visualización y cuantificación en un solo flujo de trabajo serán cada vez más importantes.

En este contexto, la QOGI representa un camino práctico y escalable.

Mirando hacia delante

La transición de LDAR a LDAQ ya está en curso. Aunque el ritmo de adopción variará entre regiones y sectores, la dirección es clara: la supervisión de emisiones se está volviendo más impulsada por datos, más transparente y más integrada en la toma de decisiones operativas.

La QOGI desempeña un papel clave en la habilitación de este cambio, no sustituyendo las prácticas existentes, sino ampliándolas.

En el artículo final de esta serie, exploraremos por qué es importante la experiencia en QOGI y cómo los estudios independientes y la validación en el mundo real demuestran la fiabilidad y la madurez de esta tecnología.

¿Quiere saber más? 

Visite nuestras páginas de QOGI para profundizar en esta tecnología.

Más información sobre QOGI

O póngase en contacto con nuestro equipo de ventas. 

Contacto

Back to top