Por qué es importante el cumplimiento de QOGI: Refuerzo de la información sobre emisiones y la confianza normativa

Este artículo forma parte de nuestra serie en curso que analiza por qué añadir OGI cuantitativa (QOGI) a un régimen de detección y reparación de fugas (LDAR) es fundamental para mejorar la eficiencia y la seguridad, fortalecer el cumplimiento y optimizar los programas de supervisión de metano.

Las expectativas normativas para las emisiones de metano y compuestos orgánicos volátiles (COV) están cambiando, no solo en el alcance, sino en cómo se espera que las emisiones se supervisen, documenten y defiendan con el tiempo. Para los operadores de petróleo y gas y las instalaciones industriales, el cumplimiento actual ya no se limita a demostrar que se realizaron inspecciones. Cada vez más, los reguladores esperan que los operadores demuestren lo que se encontró, cómo se evaluó y con qué rapidez se tomaron medidas.

Este cambio está remodelando el papel de los programas de detección y reparación de fugas (LDAR) e impulsando el interés en tecnologías que pueden respaldar flujos de trabajo de cumplimiento más transparentes y defendibles. La visualización óptica cuantitativa de imágenes de gas (QOGI) desempeña un papel importante en esta transición al agregar contexto de emisiones a la detección visual de fugas, lo que salva la brecha entre la identificación de una fuga y el apoyo a la elaboración de informes normativos.

Cámaras de gas OGI

Cómo evoluciona el cumplimiento

Históricamente, las regulaciones de LDAR se estructuraban en torno a inspecciones periódicas y confirmación a nivel de componentes. Programas como el método 21 de la EPA establecieron procedimientos bien definidos para detectar fugas en componentes individuales, y el cumplimiento se midió en gran medida mediante el cumplimiento de la frecuencia de supervisión y los plazos de reparación.

Sin embargo, los marcos normativos más recientes enfatizan:

  • Cobertura de fuente más amplia
  • Plazos más cortos de detección a reparación
  • Mejora de la contabilidad de emisiones
  • Documentación más sólida y retención de registros

Las reglas OOOOb y OOOOc de la EPA son un claro ejemplo de esta evolución. Aunque las recientes actualizaciones regulatorias han ajustado ciertos plazos y disposiciones, estas reglas siguen ampliando las obligaciones de LDAR tanto en fuentes nuevas como existentes, aumentando significativamente el volumen de infraestructura sujeto a requisitos de supervisión. 

A medida que se amplía el alcance del cumplimiento, los operadores necesitan herramientas que respalden una ejecución coherente y documentación creíble, especialmente en activos geográficamente dispersos y operativamente complejos.

QOGI térmico

¿Qué es la detección óptica cuantitativa de gas (QOGI)?

QOGI se basa en la generación óptica de imágenes de gas convencional al estimar la tasa de emisiones de gas directamente desde el vídeo de infrarrojos. Mediante modelos basados en la física de absorción de gas, movimiento de la columna y condiciones ambientales, QOGI proporciona una tasa de emisión aproximada junto con la confirmación visual de una fuga.

Es importante destacar que QOGI no reemplaza los métodos reguladores como el Método 21 o los cálculos de informes requeridos en virtud de los programas EPA. En su lugar, respalda el cumplimiento añadiendo contexto y priorización a los hallazgos de LDAR, lo que ayuda a los operadores a comprender qué fugas son más significativas y por qué importan.

QOGI se ha evaluado en estudios independientes de liberación controlada, incluidas pruebas ciegas utilizando tasas de liberación conocidas, lo que refuerza su credibilidad como herramienta de detección y caracterización cuando se utiliza en condiciones de funcionamiento adecuadas.

Por qué el contexto de las emisiones es importante para el cumplimiento

1. La ampliación de la cobertura de reglas requiere una mejor señal, no solo más datos

EPA Subpart OOOOb aplica estándares de metano y COV a instalaciones construidas, modificadas o reconstruidas después del 6 de diciembre de 2022, mientras que OOOOc extiende requisitos similares, a través de planes de implementación estatales, a fuentes existentes por primera vez. 

Esta expansión aumenta drásticamente el número de sitios y componentes sujetos a programas LDAR. No basta con realizar más inspecciones; los operadores deben gestionar los hallazgos de forma eficiente y demostrar que las decisiones de reparación están alineadas con la intención normativa.

Al proporcionar una estimación de la magnitud de las emisiones, QOGI ayuda a los equipos de inspección a:

  • Distinguir entre fugas de bajo impacto y de alto impacto
  • Respaldar la priorización racional de reparaciones
  • Explique por qué se abordaron primero ciertos hallazgos
  • Defiende las emisiones operativas con tecnología probada

Esto es especialmente relevante cuando los reguladores revisan los registros de inspección a lo largo del tiempo.

2. El cumplimiento se centra cada vez más en la prueba, no en los supuestos

En los programas EPA modernos, la calidad de la documentación importa casi tanto como la propia detección. Los requisitos relacionados con el mantenimiento de registros, la retención de vídeo y la auditabilidad son cada vez más explícitos, especialmente en virtud de prácticas laborales basadas en OGI como el Apéndice K.

QOGI refuerza la documentación de cumplimiento al emparejar:

  • Evidencia visual de una fuga
  • Registros de inspección con marca de hora
  • Contexto de emisiones estimadas

Esta combinación respalda una narrativa de cumplimiento más sólida que los simples registros de inspección de pasa/falla, especialmente cuando las inspecciones se revisan meses o años después.

3. Compatibilidad con la precisión de la subparte W y la elaboración de informes de emisiones

La Subparte W de la EPA bajo el Programa de Informes de Gases de Efecto Invernadero (GHGRP) rige cómo las grandes instalaciones de petróleo y gas cuantifican e informan las emisiones de metano anualmente. Las revisiones recientes enfatizan:

  • Datos empíricos mejorados
  • Mejor contabilidad a nivel de origen
  • Mayor transparencia en las metodologías de elaboración de informes 

Aunque la subparte W no prescribe QOGI como método de generación de informes, las tecnologías que ayudan a los operadores a comprender dónde se originan las emisiones y qué fuentes son más significativas pueden informar de mejores prácticas de generación de informes y verificación interna.

QOGI respalda estos objetivos:

  • Identificación visual de fuentes de emisión
  • Proporciona una magnitud de emisión aproximada para la priorización
  • Reducción de la dependencia de supuestos genéricos durante revisiones internas

Cámara OGI en uso

Abordar la incertidumbre normativa sin reclamar en exceso

Las recientes discusiones sobre las revisiones de la Ley de Aire Limpio y las actualizaciones de políticas de metano han introducido incertidumbre en la planificación del cumplimiento a largo plazo. Sin embargo, las directrices de la EPA y los análisis del sector enfatizan de forma constante que los requisitos de LDAR de fuente estacionaria siguen vigentes, incluso cuando ciertos plazos o tarifas han cambiado.

La conclusión práctica para los operadores no es alejarse de la inversión en LDAR, sino crear programas que sean adaptables. Tecnologías como QOGI respaldan esta adaptabilidad al mejorar la eficiencia y la calidad de la documentación sin bloquear a los operadores en una única vía regulatoria.

Lo que QOGI hace, y no hace, por el cumplimiento

QOGI hace lo siguiente:

  • Mejore la eficiencia de la inspección con LDAR
  • Agregar contexto de emisiones a hallazgos visuales
  • Refuerce los procesos de documentación y revisión
  • Respalde una priorización de reparaciones más inteligente

QOGI no:

  • Reemplazar métodos de cuantificación aprobados por la EPA
  • Elimine la necesidad de mediciones o cálculos necesarios y aprobados
  • Garantice la aceptación regulatoria por sí sola

Si se utiliza de forma adecuada, QOGI actúa como una tecnología que permite el cumplimiento, no como un acceso directo al cumplimiento.

detección y reparación de fugas

Creación de confianza normativa a lo largo del tiempo

Los reguladores están cada vez más interesados en si los operadores comprenden sus emisiones, no solo si se realizaron inspecciones. Programas LDAR que pueden mostrar:

  • Supervisión coherente
  • Priorización basada en evidencia
  • Seguimiento documentado

están mejor posicionados para soportar auditorías, inspecciones y expectativas normativas en evolución. La detección óptica de gas cuantitativa contribuye a esta confianza al hacer que las emisiones invisibles sean más comprensibles y prácticas dentro de un marco de cumplimiento.

Mirando hacia delante

A medida que las reglas de metano continúan madurando y aumentan las expectativas de informes, el cumplimiento dependerá menos de los umbrales mínimos y más de la calidad demostrada del programa. Las tecnologías que mejoran la claridad, la consistencia y la documentación serán esenciales.

En el siguiente artículo de esta serie, exploraremos por qué es importante la seguridad QOGI y cómo la visualización y cuantificación remotas de gas mejoran las operaciones en entornos peligrosos o de difícil acceso.

¿Quiere saber más?

Visite nuestras páginas de QOGI para profundizar en esta tecnología.

Más información sobre QOGI

O póngase en contacto con nuestro equipo de ventas. 

Contacto

 

 

 

Back to top