Por qué es importante QOGI: Mejora de la seguridad y las operaciones en áreas de difícil acceso

Este artículo forma parte de nuestra serie continua que analiza por qué añadir OGI cuantitativa (QOGI) a un régimen de detección y reparación de fugas (LDAR) es fundamental para mejorar la eficiencia y la seguridad, fortalecer el cumplimiento y optimizar los programas de supervisión de metano.

La seguridad siempre ha sido el núcleo de los programas de detección y reparación de fugas (LDAR). Ya sea en operaciones de petróleo y gas ascendentes, entornos de refinado o fabricación química, identificar y abordar fugas de gas es fundamental no solo para el cumplimiento medioambiental, sino también para proteger al personal y garantizar operaciones seguras.

Sin embargo, muchos de los riesgos de seguridad más desafiantes en LDAR no provienen de las fugas en sí, sino del proceso de detección. La inspección de equipos a menudo requiere que los técnicos trabajen en altura, entren en espacios confinados o se acerquen a sistemas presurizados que operan en condiciones peligrosas.

A medida que las instalaciones se vuelven más complejas y aumentan los requisitos normativos, los operadores buscan formas de reducir estos riesgos sin comprometer la cobertura de la inspección. Aquí es donde la visualización óptica cuantitativa de imágenes de gas (QOGI) proporciona una ventaja significativa.

Al permitir la detección remota y la cuantificación de fugas de gas, QOGI cambia fundamentalmente la forma en que se realizan las inspecciones, mejorando tanto los resultados de seguridad como la eficiencia operativa, especialmente en áreas de difícil acceso.

El desafío de la seguridad en las inspecciones LDAR tradicionales

Los métodos tradicionales de detección de fugas a menudo dependen de técnicas de medición basadas en contacto. En estos flujos de trabajo, los inspectores utilizan instrumentos portátiles para medir las concentraciones de gas directamente en posibles puntos de fuga.

Aunque es eficaz en muchos escenarios, este enfoque introduce varios riesgos de seguridad inherentes:

  • Trabajo en altura: inspección de bastidores de tuberías elevados, chimeneas y depósitos de almacenamiento
  • Entrada a espacios confinados: acceso a áreas cerradas con ventilación limitada
  • Exposición a entornos peligrosos: proximidad a gases inflamables o tóxicos
  • Acceso manual a equipos activos: inspección de componentes bajo presión o en servicio activo

Estos riesgos se amplifican cuando las instalaciones contienen miles de componentes distribuidos en diseños grandes o complejos. Incluso con protocolos de seguridad sólidos, el acceso físico a cada punto de inspección aumenta la probabilidad de incidentes.

Además, los métodos tradicionales pueden limitar la visibilidad. Los inspectores suelen centrarse en componentes individuales, lo que dificulta la observación de un comportamiento más grande del sistema o la detección de fugas que se originan fuera del alcance inmediato.

Cómo QOGI mejora la seguridad en el origen

La detección óptica de gas cuantitativa se basa en los principios de la detección óptica de gas al permitir a los operadores detectar y cuantificar las emisiones a distancia. Al igual que la OGI estándar, QOGI utiliza cámaras de infrarrojos especializadas para visualizar gases como metano y compuestos orgánicos volátiles (COV), que absorben la radiación infrarroja en longitudes de onda específicas. Cuando hay una columna de gas, crea un contraste visible contra el fondo, que aparece como una nube en movimiento en la vista de la cámara. 

La principal ventaja de seguridad es que esta inspección es sin contacto.

En lugar de colocar una sonda directamente en cada componente, los inspectores pueden escanear sistemas completos desde varios pies, o incluso decenas de pies, de distancia. Esto reduce la necesidad de:

  • Suba estructuras o utilice andamios
  • Entrar en entornos confinados o peligrosos
  • Acérquese físicamente a equipos presurizados o activos

Al aumentar la distancia entre el personal y los peligros potenciales, QOGI reduce directamente el riesgo de exposición. En términos prácticos, esto significa que los inspectores pueden realizar más trabajo desde posiciones a nivel del suelo más seguras o puntos de observación designados.

termografía

Acceso más seguro a áreas difíciles de supervisar

Muchas de las emisiones más críticas, y los riesgos de seguridad, se producen en áreas de difícil acceso utilizando métodos tradicionales. Esto incluye:

  • Válvulas y conectores elevados en bastidores de tuberías
  • Techos de tanques y escotillas de ladrones
  • Estaciones de compresor y unidades de procesamiento
  • Sistemas de combustión y pilas de ventilación

En estos entornos, los métodos de inspección tradicionales a menudo requieren equipos adicionales (elevaciones, andamios) o permisos especializados (entrada a espacios confinados), lo que aumenta tanto el tiempo como el riesgo.

QOGI cambia esta dinámica al habilitar la inspección remota.

Esta capacidad de supervisar áreas de difícil acceso sin contacto directo reduce significativamente la carga operativa de mantener prácticas de inspección seguras.

Reducción de la exposición a fugas de gas peligrosas

Las fugas de gas no son solo una preocupación medioambiental, sino que pueden suponer graves riesgos para la salud y la seguridad.

El metano y los COV pueden desplazar el oxígeno en espacios confinados, contribuir a atmósferas explosivas o exponer a los trabajadores a productos químicos dañinos. En los flujos de trabajo LDAR tradicionales, los inspectores pueden tener que abordar estas fugas de cerca para confirmar su presencia.

QOGI reduce esta exposición.

Debido a que las fugas se pueden detectar visualmente a distancia, los inspectores pueden:

  • Identifique columnas de gas antes de entrar en un área
  • Mantenga una distancia segura durante la inspección
  • Evite la exposición prolongada cerca de fugas activas

Esto es especialmente importante en escenarios que impliquen lanzamientos grandes o inesperados. Por ejemplo, una fuga significativa detectada mediante QOGI se puede evaluar de forma remota, lo que permite a los equipos evaluar la situación antes de tomar medidas correctivas.

La experiencia de campo ha demostrado que la tecnología OGI ayuda a los operadores a localizar rápidamente fugas a la vez que reduce el riesgo de exposición al gas para el personal durante las inspecciones rutinarias. Con QOGI, estos mismos usuarios pueden comprender rápidamente la gravedad de las emisiones mientras permanecen seguros. 

Apoyo a una toma de decisiones más segura con cuantificación

Aunque la tecnología OGI tradicional mejora la seguridad al permitir la detección remota, la QOGI añade otra capa de valor: la cuantificación.

Al estimar el tamaño de una fuga en tiempo real, QOGI ayuda a los operadores a comprender mejor el riesgo potencial asociado con cada evento de emisión.

Esto respalda decisiones más informadas, como:

  • Determinar si una fuga requiere un apagado o reparación inmediatos
  • Priorizar las emisiones de alto volumen que pueden suponer mayores peligros para la seguridad
  • Planificación de actividades de mantenimiento con medidas de seguridad adecuadas

En entornos de alto riesgo, tener esta información en el punto de detección puede ser fundamental. En lugar de confiar en suposiciones o mediciones retrasadas, QOGI proporciona información inmediata sobre la escala del problema.

Esto reduce la incertidumbre y permite a los equipos responder de forma más eficaz, sin exposición o retraso innecesarios.

Mejora de la conciencia situacional en toda la instalación

Otro beneficio de seguridad de QOGI es la mejora de la conciencia situacional.

Los métodos tradicionales se centran en componentes individuales, lo que a menudo limita la visión del inspector a un solo punto cada vez. Por el contrario, las tecnologías basadas en OGI proporcionan una perspectiva más amplia, lo que permite a los operadores observar cómo se comportan las emisiones en todo un sistema.

Esto puede revelar:

  • Fugas que se extienden a través de varios componentes
  • Interacciones entre el equipo y las condiciones ambientales
  • Fuentes de emisión no detectadas previamente

Los estudios sobre el uso de OGI en entornos industriales han demostrado que visualizar las fugas directamente puede mejorar la coordinación entre los equipos de medio ambiente, seguridad y operaciones, lo que conduce a una mejor gestión general de riesgos y a una reducción del tiempo de inactividad tras incidentes de fugas.

Al hacer visibles las emisiones, QOGI ayuda a cerrar la brecha entre la detección y la acción, garantizando que todas las partes interesadas comprendan claramente la situación.

Habilitación de la supervisión continua y remota

Además de las inspecciones portátiles, las tecnologías QOGI se integran cada vez más en sistemas de supervisión continua.

Las soluciones OGI fijas o automatizadas pueden supervisar activos críticos en tiempo real, proporcionando:

  • Alertas inmediatas cuando se producen fugas
  • Registros visuales con marca de hora de eventos de emisión
  • Reducción de la dependencia de los programas de inspección manual

Este enfoque mejora la seguridad al detectar problemas a medida que ocurren, en lugar de esperar a la siguiente inspección programada.

En entornos en los que las condiciones pueden cambiar rápidamente, la supervisión continua proporciona una capa adicional de protección, lo que permite a los operadores responder rápidamente antes de que pequeños problemas se conviertan en incidentes de seguridad.

Alineación de la seguridad con las expectativas normativas

Los marcos normativos están evolucionando para enfatizar no solo la reducción de emisiones, sino también las prácticas de inspección seguras y verificables.

La Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de EE. UU., por ejemplo, ha establecido requisitos detallados para el uso de imágenes ópticas de gas en programas LDAR, incluida la formación, los estándares de rendimiento y los protocolos de documentación.

Estos requisitos refuerzan la importancia de:

  • Métodos de detección fiables
  • Procedimientos de inspección coherentes
  • Evidencia documentada de actividades de supervisión

QOGI respalda estos objetivos proporcionando datos tanto visuales como cuantitativos, mejorando la transparencia y la trazabilidad en los flujos de trabajo de inspección.

Al mismo tiempo, la capacidad de reducir los requisitos de acceso físico se alinea con objetivos de seguridad más amplios, lo que ayuda a los operadores a cumplir con las expectativas regulatorias mientras protegen a su fuerza laboral.

Un enfoque más seguro para la LDAR moderna

La seguridad y la eficiencia suelen estar estrechamente vinculadas. Cuando las inspecciones se pueden realizar de forma más segura, también se pueden realizar de forma más consistente y con menos interrupciones en las operaciones.

QOGI contribuye a este equilibrio al:

  • Reducción de la necesidad de acceso físico a áreas peligrosas
  • Minimización de la exposición a fugas de gas y riesgos operativos
  • Mejora de la visibilidad en sistemas complejos
  • Respaldar una toma de decisiones más rápida e informada

Estas ventajas hacen de QOGI una valiosa herramienta para los programas LDAR modernos, especialmente en instalaciones donde las limitaciones de seguridad pueden limitar la frecuencia o cobertura de las inspecciones.

Mirando hacia delante

Como se ha comentado en artículos anteriores de esta serie, QOGI mejora la eficiencia y respalda el cumplimiento normativo. Su papel en la mejora de la seguridad se basa en estos beneficios, creando un enfoque más integral para la supervisión de emisiones.

En el siguiente artículo, exploraremos cómo QOGI respalda programas LDAR preparados para el futuro, ayudando a los operadores a realizar la transición hacia enfoques más avanzados como la detección y cuantificación de fugas (LDAQ).

¿Quiere saber más?

Más información sobre QOGI

O póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Contacto

Back to top