Aspectos destacados de la aplicación: Inspecciones y diagnósticos de aislamientos en las subestaciones

Inspección y diagnóstico de fallos a larga distancia

Cuando falla un aislamiento, puede provocar un corte de producción prolongado. Es muy probable que afecte a múltiples componentes del sistema de transmisión, lo que crearía un problema mayor y no gestionable. No siempre es fácil inspeccionar en busca de posibles fallos porque los aislamientos suelen estar ubicados en altura y fuera de alcance.

Una supervisión periódica de la temperatura utilizando una combinación de cámaras termográficas puede ayudarle a inspeccionar y diagnosticar fallos inminentes antes de que se produzcan. Utilizando una cámara térmica, puede buscar fácilmente diferencias de temperatura y puntos calientes para localizar el área problemática y diagnosticar el problema. Establecerá un entorno de trabajo más seguro, aumentará la eficacia del producto en todo el sistema y mejorará la satisfacción del cliente asegurando que no haya pérdidas de electricidad.

Descargar la historia de la aplicación

Artículos relacionados

Aspectos destacados de la aplicación

Inspección de disyuntores de hexafluoruro de azufre (SF6)

Read more
Aspectos destacados de la aplicación

Cambiadores de tomas bajo carga

Read more
Back to top