Aspectos destacados de la aplicación: Cambiadores de tomas bajo carga

Evaluación del estado de un LTC con termografía

Si falla un LTC, se apagará todo el transformador. Los fallos de transformadores pueden costarle a su servicio de suministro millones de dólares, además del pago de horas extras a trabajadores y gastos adicionales para agilizar la reparación. Este corte de producción tendrá una repercusión negativa en numerosos circuitos de distribución y el resto de la red eléctrica, por la necesidad de redirigir la carga para dar suministro a los circuitos afectados.

Un sensor termográfico es una valiosa herramienta para registrar o supervisar temperaturas en tiempo real. Utilizar termógrafos fijos para la supervisión periódica de las condiciones puede ayudarle a entender las tendencias de temperatura de un LTC y tomar decisiones cruciales sobre el estado del transformador antes de que falle.

Descargar los aspectos destacados de la aplicación

Artículos relacionados

Aspectos destacados de la aplicación

Inspecciones y diagnósticos de aislamientos en las subestaciones

Read more
Aspectos destacados de la aplicación

Inspección de disyuntores de hexafluoruro de azufre (SF6)

Read more
Back to top