QOGIに関する専門知識が重要な理由:査読付き研究と実際の現場における検証に裏付けられた、実証済みの性能

本記事は、定量的OGI(QOGI)を漏れ検出・修理(LDAR)計画に追加することが、効率性と安全性の向上、コンプライアンスの強化、メタン監視プログラムの最適化に不可欠である理由を取り上げる連載の最終回です。

石油・ガス業界や産業分野で排出量の監視が進化するにつれ、議論の焦点は、どのような技術で排出量を検出または定量化できるかだけでなく、現場でどれだけ確実に機能するかにも移っています。この違いは重要です。

現在、事業者には、修理の優先順位付け、規制当局への報告のサポート、環境パフォーマンスの実証など、排出データに基づく意思決定が求められています。このような状況では、技術の機能だけではなく、技術の信頼性とそれを支える専門知識も同じように重要になります。

定量的光学ガスイメージング(QOGI)は、従来のLDARツールと比較してまだ新しい技術ですが、この分野では、査読付きの検証研究が蓄積されつつある数少ない技術の一つです。これらの独立した評価は、長年の現場での使用実績と継続的な技術開発が加わることで、QOGIを排出量を検出・定量化するための信頼できる方法として確立するのに役立ちます。

QOGIの推進における公開研究の役割

QOGIの特徴の一つは、その性能を評価する独立機関による公開研究が数多く存在することです。これらの研究は、大学、研究機関、業界団体、試験施設によって実施されており、多くの場合、実際の運用環境を再現するよう設計された管理条件下で行われています。

これらの評価では、通常、次の項目に重点が置かれます。

  • さまざまな規模の漏れに対する検出能力
  • 排出率推定の精度
  • さまざまな環境条件下での性能 
  • オペレーターによるばらつきとワークフローに関する考慮事項
  • 単一形式および集約形式両方での技術性能

これらの研究の結果は、QOGIが既知の不確かさの範囲内で排出率を推定できることを一貫して示しており、理想的な条件下や複数の測定値を集約した場合、性能が向上します。

意思決定がますますデータ主導になる業界において、特性が十分に理解され、テストされ、継続的に評価されている技術を利用できることは大きな利点です。

ラボ試験から現場導入まで

QOGI検証は、単一の研究や試験方法に限定されるものではなく、管理された室内実験と実際の現場試験の組み合わせによって裏付けられています。複数の独立した研究で要約されているように、QOGIは、幅広い条件にわたって一貫して排出量を検出および定量化する能力を示しており、多くのシナリオでMethod 21など従来の方法を上回る性能を示しています。

QOGIは、次のような現場で長年にわたって実際に導入され、進化してきました。

  • 上流の生産拠点
  • 中流のコンプレッサーステーション
  • 下流の精製・処理施設
  • 産業製造現場

こうした現場経験は、技術そのものと、その運用を支えるワークフローの両方の改善に役立っています。

FlirでOGI事業開発ディレクターを務めるCraig O’Neillは、「QOGIは単なる実験室レベルでの概念ではなく、実際の運用を想定して設計された、ガス排出を検出、可視化、定量化するための実用的かつ実証済みの方法です」と述べています。

方法の比較 

方法: QOGI Method 21
平均誤差 +6% +31%
誤差範囲 -23%~+69% -92%~+667%
精度に関する洞察 実際の排出量を綿密に追跡 結果のばらつきが大きい 
漏れの検出 100%検出 一部の漏れを検出
一貫性 ばらつきが小さく、再現性のある結果 ばらつきが大きい


(出典:Concaweベンチマーキング調査。詳しくはこちらをご覧ください)

専門知識は技術だけにとどまらない

ハードウェアとソフトウェアはQOGIに不可欠な要素ですが、一貫性と信頼性の高い結果を得るには、トレーニングを受けた人員、証明されたプロセス、実環境の条件を考慮する必要があります。

公開研究と現場経験から、オペレーターの専門知識が、検出・定量化の結果に明確な影響を及ぼすことが示されています。

これは、次の重要な点を裏付けています。QOGIは単なる装置ではなく、1つの手法である。

導入を成功させるには、以下が必要です。

  • 適切なトレーニングと認定
  • 環境条件の理解
  • 一貫した検査手順
  • 制約事項とベストプラクティスに関する理解

技術とトレーニングの両方に投資する組織は、信頼性と再現性の高い結果を得やすい立場にあります。

規制および業界の期待への対応

このシリーズの以前の記事で説明したように、規制の枠組みは以下に重点を置いています。

  • 測定データに基づく報告
  • データの正確性とトレーサビリティ
  • 排出データの検証

公開研究と現場検証に裏付けられたQOGIの土台が、規制遵守を支えます。定義されたフレームワーク内で検出と定量化の両方を行うことで、透明性が高く、根拠ある排出データを求める新たな要件をサポートします。

数十年にわたる専門知識

QOGIという概念には複数の貢献者が関わっていますが、この技術の開発と商用化は、光学ガスイメージング分野におけるFlirの幅広いリーダーシップと密接に結び付いています。FlirのOGIに関する経験は、赤外線ガス検出技術の早期商用化にまで遡り、QOGIの機能を向上させるための強固な基盤となっています。

Craig O'Neillは次のように述べています。

「QOGIは、数十年にわたる赤外線画像の専門知識を基盤としながら、新たな業界ニーズに対応し、OGIを定量化に拡張するものです。」

研究のサポート、研究パートナーとの連携、ワークフローの改善におけるFlirの役割は、技術全体の成熟に貢献しています。

QOGIワークフローを示すインフォグラフィック

変化する業界における実証済みの専門知識の価値

排出監視の進化に伴い、事業者が選択できる技術の数も増えています。これらの選択肢を見極めるには、機能を評価するだけでは不十分です。各ソリューションがどの程度の検証によって裏付けられているかを理解する必要があります。

QOGIは、次の要素を兼ね備えています。

  • 査読付き独立研究
  • 実環境での現場導入
  • 確立されたOGI基盤
  • 継続的な開発と改善

これらの組み合わせにより、新たな定量化の分野で、より信頼性の高いアプローチの一つとして位置付けられています。

これは、他のすべての方法に取って代わるという意味ではありません。代わりに、既存のツールを補完し、排出管理戦略全体の強化に役立つ新たな知見を提供します。

定量化サーマル

すべてを統合

このシリーズでは、QOGIが重要である理由を、さまざまな側面から探ってきました。

  • 効率性 – より迅速で効果的なLDARワークフロー
  • コンプライアンス – 報告の強化と規制との整合
  • 安全性 – アクセスが困難な環境におけるリスクを低減
  • 将来性 – データ主導型監視への移行を支援

最終回となる本記事では、これらすべてのメリットを支える基盤である専門知識の重要性に焦点を当てます。

精度、説明責任、信頼が不可欠な分野では、実証済みのパフォーマンスが重要です。QOGIの検証結果の積み重ねと実際の現場経験は、最新の排出監視プログラムに不可欠な高い信頼性をもたらします。

詳細情報:

QOGIの詳細

または、当社の専門家にお問い合わせください。

お問い合わせ

お問い合わせ

Optin

フォームを送信することにより、FLIRのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

Back to top