QOGIが重要な理由:アクセス困難なエリアにおける、安全性と運用の改善

本記事は、定量的OGI(QOGI)を漏れ検出・修理(LDAR)計画に追加することが、効率性と安全性の向上、コンプライアンスの強化、メタン監視プログラムの最適化に不可欠である理由を取り上げる連載記事の一部です。

安全性は、常に漏れ検出・修理(LDAR)プログラムの中核に置かれてきました。上流の石油・ガス事業、製油所、化学製造のいずれにおいても、ガス漏れの特定と対処は、環境規制への準拠だけでなく、作業員を保護し、安全な操業を確保するためにも重要です。

しかし、LDARにおける最も重大な安全リスクの多くは、漏れそのものではなく、漏れを検出する作業から生じています。装置の検査では、技術者がしばしば高所で作業したり、閉鎖空間に入ったり、危険な条件下で稼働する加圧システムに近づいたりする必要があります。

施設がより複雑になり、規制要件が増加するにつれて、事業者は検査範囲を損なわずに、こうしたリスクを軽減する方法を模索しています。そこで、定量的光学ガスイメージング(QOGI)が大きなメリットをもたらします。

ガス漏れの遠隔検出と定量化を可能にすることで、QOGIは検査方法を根本的に変えます。特にアクセスが困難なエリアで、安全成果と運用効率の両方を向上させます。

従来型LDAR検査における安全性の課題

従来の漏れ検出方法は、多くの場合、接触式の測定技術に依存しています。このようなワークフローでは、検査担当者がハンドヘルド機器を使用して、漏れの可能性がある箇所でガス濃度を直接測定します。

この方法は多くの状況で有効ですが、次のような固有の安全リスクがあります。

  • 高所作業 – 高所パイプラック、フレアスタック、貯蔵タンクの検査
  • 閉鎖空間への立ち入り – 換気が不十分な閉鎖区域へのアクセス
  • 危険な環境への曝露 – 可燃性ガスまたは有毒ガスへの接近
  • 稼働中の装置への直接アクセス – 加圧中または稼働中の部品を検査

こうしたリスクは、大規模または複雑な構造の施設内に数千の部品が散在する場合、さらに高まります。厳格な安全手順があっても、各検査箇所に物理的にアクセスすることで事故の可能性が高まります。

さらに、従来の方法では可視性が制限される可能性があります。検査担当者は、個々の部品に集中することが多いため、システム全体の挙動を観察したり、すぐには手が届かない場所で発生している漏れを検出したりすることが困難です。

QOGIによる排出源での安全性向上

定量的光学ガスイメージングは、オペレーターが離れた場所から排出ガスを検出・定量化できるようにすることで、光学ガスイメージングの原理を発展させた技術です。標準的なOGIと同様に、QOGIは特殊な赤外線カメラを使用し、特定の波長の赤外線を吸収するメタンや揮発性有機化合物(VOC)などのガスを可視化します。ガスプルームが存在すると、背景との間に目に見えるコントラストが生じ、カメラ画像上で動く雲のように表示されます。 

安全上の最大の利点は、この検査が非接触で行われることです。

各部品にプローブを直接当てる代わりに、検査担当者は数フィート、場合によっては数十フィート離れた場所からシステム全体をスキャンできます。これにより、以下の必要性が低減されます。

  • 構造物に登る、または足場を使用する
  • 閉所または危険な環境へ立ち入る
  • 加圧中または稼働中の装置へ物理的に接近する

作業員と潜在的な危険との距離を広げることで、QOGIは曝露リスクを直接的に低減します。実際には、検査担当者は、より安全な地上位置や指定された観察地点から、より多くの作業を実施できます。

赤外線画像

監視が困難なエリアへの安全なアクセス

最も重大な排出と安全上のリスクの多くは、従来の方法ではアクセスが困難なエリアで発生します。以下に、そのいくつかをご説明します。

  • パイプラック上部のバルブとコネクター
  • タンクルーフとシーフハッチ
  • コンプレッサーステーションと処理装置
  • フレアシステムおよびベントスタック

このような環境では、従来の検査方法では、追加の装置(リフト、足場)や特別な許可(閉鎖空間への立ち入り)が必要になることが多く、時間とリスクの両方が増加します。

QOGIは、遠隔検査を可能にすることで、この状況を変えます。

直接接触せずにアクセスが困難なエリアを監視できるため、安全な検査手順を維持するための運用上の負担が大幅に軽減されます。

有害ガス漏れへの曝露の削減

ガス漏れは、単なる環境問題ではなく、健康と安全に深刻なリスクをもたらす可能性があります。

メタンとVOCは、閉所内の酸素を置換したり、爆発性雰囲気を生じさせたり、作業員を有害な化学物質にさらしたりする可能性があります。従来のLDARワークフローでは、検査担当者は漏れの存在を確認するために、漏れの発生箇所へ接近する必要があります。

QOGIは、この曝露を低減します。

漏れを離れた場所から目視で検出できるため、検査担当者は以下を行うことができます。

  • 区域に入る前にガスプルームを特定する
  • 検査中は安全な距離を保つ
  • 発生中の漏れ付近での長時間の曝露を回避

これは、大規模または予期しない放出が発生した場合に特に重要です。たとえば、QOGIを使用して検出された重大な漏れをリモートで評価できるため、チームは是正措置を講じる前に状況を把握できます。

現場での経験から、OGI技術は、担当者が漏れを迅速に発見できるようにすると同時に、定期検査中の作業員のガス曝露リスクを低減することが分かっています。QOGIを使用すると、同じユーザーは、安全を維持しながら、排出の重大度もすばやく把握できます。 

定量化による、より安全な意思決定の支援

従来のOGIは遠隔検出を可能にすることで安全性を向上させますが、QOGIはそこに定量化という付加価値を加えます。

QOGIは、漏れの規模をリアルタイムで推定することで、各排出事象に関連する潜在的なリスクをより正確に把握できるようにします。

これにより、以下のような、十分な情報に基づく意思決定が可能になります。

  • 漏れに対して、直ちに操業停止または修理が必要かどうかを判断
  • より大きな安全上の危険をもたらす可能性のある大規模排出を優先
  • 適切な安全対策を講じた保守作業の計画

リスクの高い環境では、検出時点でこの情報を得られることが極めて重要です。推測や遅れて得られる測定値に頼るのではなく、QOGIは問題の規模を即座に把握できる情報を提供します。

これにより不確実性が低減し、不要な曝露や遅延を避けながら、チームがより効果的に対応できるようになります。

施設全体の状況認識の向上

QOGIには、状況認識を向上させるという安全上の利点もあります。

従来の方法では、個々の部品に注目するため、多くの場合、検査担当者が一度に確認できる範囲は1つの箇所に限られます。対照的に、OGIベースの技術では、より広い視野が得られ、システム全体で排出がどのように発生し、広がるかを観察できます。

これにより、次のことを把握できます。

  • 複数の部品に広がる漏れ
  • 装置と環境条件との相互作用
  • これまで検出されていなかった排出源

産業環境におけるOGIの使用に関する研究では、漏れを直接可視化することで、環境担当、安全担当、操業担当の各チーム間の連携が改善され、漏れ事故後の全体的なリスク管理とダウンタイムの削減につながることが示されています。

排出を可視化することで、QOGIは検出と対応の間の隔たりを埋め、すべての関係者が状況を明確に把握できるようにします。

継続的な遠隔監視を実現

ハンドヘルド検査に加え、QOGI技術では、連続監視システムへの統合も進んでいます。

固定式または自動式のOGIソリューションでは、重要な設備をリアルタイムで監視し、次の機能を提供できます。

  • 漏れ発生時の即時アラート
  • 排出事象のタイムスタンプ付き映像記録
  • 手動検査スケジュールへの依存を低減

この方法では、次回の定期調査を待たずに問題が発生したときに検出できるため、安全性が向上します。

状況が急速に変化する環境では、継続的な監視によって保護がさらに強化され、小さな問題が安全上の事故へ発展する前に迅速に対応できるようになります。

安全性と規制上の期待との整合性

規制の枠組みは、排出量削減だけでなく、安全で検証可能な検査手順も重視する方向へ進化しています。

たとえば、米国環境保護庁(EPA)は、LDARプログラムにおける光学ガスイメージングの使用に関する詳細な要件を確立しています。これには、トレーニング、性能基準、文書化手順などが含まれます。

これらの要件は、次の重要性を裏付けています。

  • 信頼性の高い検出方法
  • 一貫した検査手順
  • 監視活動を実施したことを示す記録

QOGIは、映像データと定量的データの両方を提供し、検査ワークフローの透明性とトレーサビリティを向上させることで、こうした目標を支援します。

同時に、物理的にアクセスする必要性を低減できることは、より広範な安全目標にも合致し、事業者が作業員を保護しながら規制上の期待に応えるのに役立ちます。

最新のLDARに向けた、より安全なアプローチ

安全性と効率性は、密接に関連しています。検査をより安全に実施できれば、より一貫して行うことができ、操業の中断も少なくて済みます。

QOGIは、次の方法でこの両立に貢献します。

  • 危険区域へ物理的にアクセスする必要性を低減
  • ガス漏れや操業上のリスクへの曝露を最小化
  • 複雑なシステム全体の可視性の向上
  • より迅速で、十分な情報に基づく意思決定を支援

これらの利点により、QOGIは、最新のLDARプログラムにとって貴重なツールとなります。特に安全上の制約によって検査頻度や検査範囲が制限される可能性のある施設で有益です。

今後の展望

このシリーズのこれまでの記事で説明したように、QOGIは効率を改善し、規制遵守を支援します。こうした利点に安全性を高める役割が加わることで、排出監視に対するより包括的なアプローチが実現します。

次の記事では、QOGIが将来を見据えたLDARプログラムをどのように支援し、事業者による漏れ検出・定量化(LDAQ)などのより高度なアプローチへの移行にどう役立つかを解説します。

詳細情報:

QOGIの詳細

または、当社の営業チームにお問い合わせください。

お問い合わせ

Back to top